更新软件安装

 

安装附加程序和修补程序

安装附加程序和修补程序

步骤

操作

1

启动安装程序之后,会显示选择一个任务对话框。

2

选择选项修改已安装的软件

3

选择产品部分中,选择以下选项:

o产品:选择安装产品。

o版本:选择安装产品的版本。

4

选择一个操作部分中,选择附加程序/修补程序

5

选择来源在线,然后单击下一步

注意: 您可以使用另外两个选项中的一个,但如果有网络连接可用,首选的来源在线,它能够用于直接从 Schneider Electric 服务器下载并安装软件。

6

单击下一步,浏览附加程序修补程序

7

组件列表中,选择要安装的附加程序修补程序

8

单击开始安装/卸载按钮。