OPC 通讯有以下接口可用:
|
接口描述 |
描述 |
|---|---|
|
ARTI |
CoDeSys V2.3 ARTI 用于通过 SymARTI 建立连接。它不受 PacDrive M 控制器支持。 |
|
GATEWAY |
GATEWAY 接口用于配置 PacDrive M 控制器 - CoDeSys V2.3。 |
|
SIMULATION |
SIMULATION 接口用于配置 PacDrive M 项目 - CoDeSys V2.3 - 以用于仿真模式。 |
|
GATEWAY3 |
GATEWAY3 接口用于配置 EcoStruxure Machine Expert 控制器 - CoDeSys V3。 |
|
SIMULATION3 |
SIMULATION3 接口用于配置 EcoStruxure Machine Expert 项目 - CoDeSys V3 - 以用于仿真模式。 |
GATEWAY(PacDrive M 控制器 – CoDeSys V2.3)
首先,按照配置符号文件(PacDrive M)中所述,在 Logic Builder 中配置符号文件。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在 OPC Configurator 中标出根节点服务器。 |
|
2 |
选择菜单命令编辑 > 附加 PLC。 结果:插入文件名为 PLC1 的另一个控制器。 |
|
3 |
将缺省名称 PLC1 替换为有意义的名称(如,cartoner)。 |
|
4 |
参数配置如下: 接口:GATEWAY 项目名称: 超时(毫秒):10000(缺省) Number of tries:3(缺省) Buffer Size (Byte):1500(如果创建了新 Cx00 对象,则缓冲区大小值必须改为 5000) Wait time (s):10(缺省) Reconnect time (s):15(缺省) 活动:已激活(标准) Motorola byte order:未激活(缺省) No login service:已激活 Logging:> Enable logging (default events)已激活(标准) Logging:> Log additional events 已禁用(缺省) Logging:> Add debug events (slow) 已禁用(缺省) |
|
5 |
选择子节点连接。 |
|
6 |
单击编辑按钮。 结果:显示 Communication parameters 对话框。 |
|
7 |
选择所需的控制器,或者通过新建...添加其他控制器。 |
|
8 |
单击确定按钮。 |
|
9 |
通过(例如)文件 > 保存菜单命令来保存 OPCServer.ini 文件。 |
SIMULATION(PacDrive M 项目 – CoDeSys V2.3 – 仿真模式)
在 Logic Builder 中使用符号配置创建项目。不同于使用 GATEWAY 接口进行的配置,这里需要创建新项目文件。对于项目名称参数,应指定路径,并在输入名称时使用文件扩展名 .pro。不需要执行其他通讯设置。
GATEWAY3(EcoStruxure Machine Expert 控制器 – CoDeSys V3)
按照章节 EcoStruxure Machine Expert 配置以及本手册的以下内容所述,配置到 EcoStruxure Machine Expert 控制器的连接。
SIMULATION3(EcoStruxure Machine Expert 项目 – CoDeSys V3 – 仿真模式)
在使用 V3 接口执行仿真时,需要使用由 CoDeSys V3 生成的符号文件。
此文件可以保存到任何目录,但建议使用 OPC 服务器 目录。在项目名称下方输入以下内容:<文件路径>\<符号文件的名称>.xml。
如果 XML 符号文件位于 OPC 服务器 目录中,则不必指定路径。