术语
端子排
(端子排)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。
HE10
用于频率低于 3 MHz 的电子信号的矩形连接器,符合 IEC 60807-2。
OPC DA
OPC 数据访问:根据 OPC DA 规范的数据交换(包括值、时间、质量信息)。
POU
(程序组织单元)源代码的变量声明和相应的指令集。POUs 有助于简化软件程序、功能和功能块的模块化重用。经过声明后,POUs 便可相互使用。
RJ45
用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。