连接到 PLC

 

连接至 PLC

简介

将 Rack iPC 连接至 PLC 时,可以采用两种不同的架构:

oTransparent Ready 架构

o传统架构

Transparent Ready 架构

G-SE-0030109.1.gif-high.gif

 

 

借助其 10/100 Mbit/s 内置以太网端口,您可以将 Rack iPC 集成到 全以太网架构中,如 Transparent Ready。此类型架构的Transparent Ready设备能够通过以太网 TCP/IP 网络实现透明通讯。通讯服务和 Web 服务允许共享和分发 1、2 和 3 级别 Transparent Ready 架构之间的数据。

作为客户端工作站,Rack iPC 可以更方便地实现 Web 客户端解决方案来用于:

o现场设备(Advantys STB/Momentum 分布式 I/O、ATV 71/38/58 启动器、OsiSense 识别系统等)中嵌入的基本服务器。

oModicon PLCTSX MicroPremium 和 Quantum)中嵌入的 FactoryCast Web 服务器,或者 FactoryCast 网关。以下是可提供的标配服务(不需要另外编程):报警管理、综合视图管理、以及用户创建的 Web 主页。

oModicon Premium 和 Quantum PLC 中嵌入的 FactoryCast HMI Web 服务器,这些服务器也提供基本数据管理服务、通过特定进程事件触发的自动电子邮件发送、以及用于数据预处理的算数和逻辑计算。

传统架构

G-SE-0030110.1.gif-high.gif

 

 

安装有 Vijeo Designer 自动软件的 Rack iPC 终端可用在现场总线架构中,比如用在 Uni-Telway/Modbus 或 Fipway/Modbus Plus 中。

Rack iPC 终端可以连接至 Uni-TelwayModbus 和 Fipway 网络,但根据网络和所用的通讯端口,可能需要不同的连接设备。下面说明了这些设备:

oUSB 插槽:

o带 TSXCUSB485 转换器的 Modbus 和 Uni-Telway 可以使 Rack iPC 通过 RS-485 接口连接至远程设备。

Modbus 和 Uni-Telway 兼容的 Rack iPC 需要软件(如 Unity Pro、PL7-Pro)随附的标准 Schneider-Electric 驱动程序或 CD 上名为 TLXCDDRV20M 的驱动程序。下图提供了一个示例:

G-SE-0009011.3.gif-high.gif

 

 

注意: Vijeo Designer Runtime 不兼容该设备。Vijeo Designer Runtime 使用 RS-232 接口来进行通信。

o带 TSXCUSBMBP 转换器的 Modbus Plus 网络。此转换器与配备 CONCEPTProWORX 或 Unity Pro 的 PC 兼容。下图提供了一个示例:

G-SA-0044806.2.gif-high.gif

 

(1) 需要 X-Way drivers CD-ROM、TLXCDDRV20M。

电缆和转换器

对于不同类型的 PLC,需要以下电缆和转换器:

o用于NanoMicro 和 Premium 的 TSXPCX1031 连接电缆。

这条电缆随附于 Unity ProPL7-Pro 和 PL7 Junior 软件。

o用于 7 级系列(包括 TSX 27 PLC 和 TSX/PMX 47/67/87/107 PLC)的 FT20CBCL30 连接电缆。

此电缆随 XTEL 包软件提供。

o用于 TSX 17 PLC 的 TSX17ACCPC 转换器。

oTSXCUSB232 转换器,用于通过 USB 端口将 Rack iPC 使用 RS-232C 接口连接至远程设备。

注意: 此设备与 Modbus 和 Uni-Telway 兼容,它需要软件(如 Unity ProPL7-Pro)随附的标准 Schneider-Electric 驱动程序或 CD 上名为 TLXCDDRV20M 的驱动程序。

下图提供了一个使用 TSXUSB232 转换器的示例:

G-SE-0009012.1.gif-high.gif