CANopen 配置

 

CANopen 接口配置

CAN 总线配置

步骤

动作

1

设备树中,双击 CAN

2

配置波特率(缺省设置:250000 位/秒):

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

注意: 使用在线总线访问选项,可以通过状态屏幕阻止 SDO、DTM 和 NMT 发送。

将 DTM 连接到使用网络的设备上时,DTM 也会与运行中的应用程序进行通讯。系统的整体性能会受到影响,可能会造成网络过载。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

您必须考虑 CANopen 现场总线负荷上的 DTM 连接的影响。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

CANopen 管理器创建和配置

步骤

动作

1

要将 CANopen 已优化添加到控制器,请单击设备树中的 CAN 节点旁边的加号按钮 G-SE-0028599.1_4.jpg。在添加设备窗口中,选择 CANopen 已优化并单击添加设备按钮。

有关将设备添加到项目的详细信息,请参阅:

o使用拖放方法

o使用上下文菜单或加号按钮

2

双击 CANopen_Optimized

结果:显示 CANopen 管理器配置窗口:

G-SE-0002028.5.gif-high.gif

 

 

注意: 如果选中使能同步生产,则会将 CAN_x_Sync 任务添加到应用程序树选项卡中的应用程序 > 任务配置节点。

请勿删除或更改 CAN_x_Sync 任务的类型外部事件属性。如果这样做,SoMachine 会在您尝试生成应用程序时检测到错误,因而您无法将其下载到控制器。

如果在 CANopen_Optimized 选项卡的 CANopen 管理器子选项卡中取消选中使能同步生产选项,则会自动从程序中删除 CAN0_Sync 任务。

添加 CANopen 设备

有关添加通讯管理器将从站设备添加到通讯管理器的详细信息,请参阅 SoMachine 编程指南。

CANopen 操作限制

Magelis SCU HMI Controller CANopen 主站有如下操作限制:

从站设备的最大数

16

已接收 PDO (RPDO) 的最大数

32

已传输 PDO (TPDO) 的最大数

32

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o连接到控制器的 CANopen 从站设备不能超过 16 个。

o对应用程序进行编程,以使用 32 个或更少的传输 PDO (TPDO)。

o对应用程序进行编程,以使用 32 个或更少的接收 PDO (TPDO)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。