EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。
数据单元类型 (DUT) 编辑器
数据单元类型编辑器
概述
您可在数据单元类型编辑器(DUT 编辑器)中创建用户定义的数据类型。此为文本编辑器,并且会根据当前设置的文本编辑器选项工作。
当您在添加对象对话框中添加 DUT 对象时,将在窗口中自动打开 DUT 编辑器。在该情况下,它将默认提供扩展结构声明的语法。您可根据需要使用它来输入简单结构声明或输入另一个数据类型单元(例如枚举)的声明。
如果您打开当前在 POU 视图中选中的现有 DUT 对象,该编辑器也将打开。
DUT 编辑器窗口