ARRAY 元素的简称。
外壳是一种(控制台)程序,让用户可以使用基于文本的接口与程序交互。
(连续功能图)一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC 61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
(device type manager) 分为两个类别:
o连接到现场设备配置组件的设备 DTMs。
o连接到软件通讯组件的 CommDTMs。
DTM 提供了用于访问设备参数,以及配置、操作和诊断设备的统一结构。从用于设置设备参数的简单图形用户界面到用于诊断和维护目的而执行复杂实时计算的高度复杂的应用程序都属于 DTMs。
(数据单元类型)除标准数据类型以外,用户可以定义自己的数据类型结构、枚举类型并在 DUT 编辑器中引用作为数据类型单元。
(功能块图)控制系统的 IEC 61131-3 标准所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络包含一个框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。
以结构和图形格式表示顺序操作的运行。
这是一种将任何顺序控制系统划分为一系列步骤的分析方法,操作、转换和条件均与这些步骤关联。
(全局变量列表)管理 EcoStruxure Machine Expert 项目中的全局变量。
(指令列表)以某种语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
(梯形图)控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
(介质访问控制地址)与特定硬件设备关联的唯一 48 位编号。在生产网卡或设备过程中,需要为每个网卡或设备编入一个 MAC 地址。
OPC 统一架构。
(程序组织单元)源代码的变量声明和相应的指令集。POUs 有助于简化软件程序、功能和功能块的模块化重用。经过声明后,POUs 便可相互使用。
一种程序,它直接执行已经输入的指令。
(读取-评估-打印-循环)一种简单的交互式计算机编程环境。它接受单一用户输入,然后评估这些输入,并返回结果。
(请求发送)用于确认 CTS 来自目标节点的数据传输信号和 RTS 信号。
(串行实时通讯系统)用于与以下对象互连的数字控制总线:运动控制、驱动器、I/O、传感器和执行器(用于数字控制机器和系统)。这是标准化且开放的控制器到智能数字设备接口,旨在用于标准化闭合回路实时数据的高速串行通讯。
(顺序功能图)一种包括具有关联操作的步骤、具有相关联逻辑条件的转换,以及步骤和转换之间的定向链接的语言。(SFC 标准已在 IEC 848 中定义。符合 IEC 61131-3。)
(传输层安全)用于加密数据传输的协议。SSL 的后继。
(用户数据报协议)用于将数据报(数据电报)中的消息传递到 IP 网络上的目标计算机的无连接模式协议(由 IETF RFC 768 定义)。UDP 协议通常与因特网协议捆绑在一起。UDP/IP 消息不要求获得响应,因此非常适合那些对于丢弃的数据包不需要重新传输(如流视频和需要实时性能的网络)的应用。
(世界协调时间)全世界用来调节时钟和时间的主要时间标准。