SR_FlipFlop:触发器输入/输出的复位/设置

 

SR_FlipFlop 功能块

引脚图

下图所示为 SR_FlipFlop 功能块的引脚图:

G-SG-0030378.3.gif-high.gif

 

 

功能描述

SR_FlipFlop 功能块实现设置优先的 SR 触发器的真值表。

SR_FlipFlop 是指服从以下真值表的触发器:

i_xClk

i_xSet

i_xRst

q_xQ(n+1)

0

X

X

Q(n)

1

0

0

Q(n)

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

n   “n” 为当前状态,(n+1) 为下一状态。

它有两个输入,即一个设置输入(或 i_xSet)和一个复位输入(或 i_xRst)。它也有一个输出 q_xQ。当设置和复位输入均处于高位时,设置输入优先(i_xSet=1 且 i_xRst=1)。

表示为时间图的真值表:

G-SE-0005703.1.gif-high.gif

 

 

输入引脚描述

下表描述了 SR_FlipFlop 功能块的输入引脚:

输入

数据类型

说明

i_xClk

BOOL

TRUE:时钟信号处于活动状态。

FALSE:禁用(出厂设置)

i_xSet

BOOL

TRUE:设置触发器输出。

FALSE:禁用(出厂设置)

i_xRst

BOOL

TRUE:复位触发器输出。

FALSE:禁用(出厂设置)

输出引脚描述

下表描述了 SR_FlipFlop 功能块的输出引脚:

输出

数据类型

说明

q_xQ

BOOL

触发器输出