TestBit:测试一个位

 

TestBit 功能

引脚图

下图所示为 TestBit 功能的引脚图:

G-SG-0030285.3.gif-high.gif

 

 

功能描述

TestBit 功能测试所给 DWORD 输入中的一个位指定的位。这些位按照从低到高的顺序从 0 开始计数。

输出显示该指定位置中位的当前状态。有效范围为 0 至 31。

输入引脚描述

下表描述了 TestBit 功能的输入引脚:

输入

数据类型

说明

i_dwIput

DWORD

输入值

范围: 0...4294967295

i_iPos

INT

位位置

范围: 0...31

输出引脚描述

下表描述了 TestBit 功能的输出引脚:

输出

数据类型

说明

TestBit

BOOL

结果为 True 或 False

限制

如果 i_iPos 输入不在有效范围内,则该输入将按模数模式解释。

用法示例

G-SG-0030286.1.gif-high.gif

 

 

下图所示为 TestBit 功能的示例:

G-SG-0030287.2.gif-high.gif