术语

%

根据 IEC 标准,% 是标识可编程控制器中用于存储程序变量、常量和 I/O 等值的内部存储器地址的前缀。

主站/从站

在实施了主站/从站模式的网络中控制方向只有一个。

任务

一组段和子程序,主任务为循环或周期性执行,周期性任务为周期性执行。

任务具有优先级,并链接到可编程控制器的 I/O。这些 I/O 将被刷新。

一个可编程控制器可以有多个任务。

功能

拥有一个输入和返回一个直接结果的编程单元。但是,与 FBs 不同,它通过其名称(而不是通过实例)直接调用、不具备从一个调用到下一个调用的持久状态且可以用作其他编程表达式中的操作数。

示例:布尔 (AND) 操作符、计算、转换 (BYTE_TO_INT)

协议

一种用于控制和启用两个计算端点和设备之间的连接、通讯和数据传输的惯例或标准。

反射输出

HSC 的输出是与计数器值进行比较的阈值关联的反射输出,具体取决于 HSC 的配置。反射输出可以在开启或关闭之间切换,具体取决于使用阈值配置的关系。

应用程序

包括配置数据、符号和文档的程序。

快速 I/O

快速输入/输出)具有某些电子特性(例如,响应时间)的特定 I/O 模块,但对这些通道的处理则直接由控制器完成。

扫描

该功能包括:

o读取输入并将这些值放入存储器中

o每次执行一个应用程序指令,并将结果存储在存储器中

o使用这些结果来更新输出

指令列表语言

以指令列表语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。

控制网络

此网络中包含可编程控制器、SCADA 系统、PC、HMI、交换机……

支持以下两种拓扑:

o扁平:此网络中的所有模块和设备都属于同一个子网。

o2 层:网络分为操作网络和控制器间网络。

这两个网络可以在物理上独立,但通常通过路由设备链接。

机器

包含若干个功能和/或设备

校准

通过将其值与已知和正确标准进行比较来设置或维护测量设备的准确性的过程。

梯形图语言

控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。

模拟量输入

用于将收到的电压或电流电平转换为数值。可以在可编程控制器中存储和处理这些值。

模拟量输出

在可编程控制器内转换数值,并按比例发送电压或电流电平。

电子模块

在可编程控制器系统中,大多数电子模块直接与机器/过程的传感器、执行器和外部设备交互。此类电子模块是安装在总线基板中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。提供具有多种信号电平和功能的电子模块。(某些电子模块不是 I/O 接口,包括配电模块和发射器/接收器模块。)

电源端子

电源连接到这些端子来为控制器供电。

程序

应用程序的组成部分,其中包括可以在可编程控制器的存储器中安装的经过编译的源代码。

端子块

端子块)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。

网络

共享一个公用数据路径和通讯协议的各种互联设备系统。

节点

通讯网络上的可寻址设备。

设备

包括子组件(如传送带和转盘等)的机器的一部分。

输入端子

现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。

输出端子

现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。

连续功能图语言

一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。

配置

一个系统内硬件组件的布局和互连以及硬件和软件的参数,可决定系统的运行特性。

BOOTP

引导程序协议)可由网络客户端用于从服务器自动获取 IP 地址(可能还包括其他数据)的 UDP 网络协议。客户端使用客户端 MAC 地址向服务器标识自己。服务器会维护预先配置的客户端设备 MAC 地址及关联 IP 地址表,从而向客户端发送其预先配置的 IP 地址。BOOTP 最初用于使无盘主机能够通过网络远程启动。BOOTP 进程分配一个无限租期的 IP 地址。BOOTP 服务利用 UDP 端口 67 和 68。

bps

每秒位数)传输速率的定义,有时也与乘数千 (kbps) 和兆 (mbps) 结合使用。

CFC

连续功能图)一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC 61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。

DHCP

动态主机配置协议)BOOTP 的高级扩展。DHCP 虽然较为高级,但是 DHCP 和 BOOTP 可以通用。(DHCP 可以处理 BOOTP 客户端请求。)

DIN

(Deutsches Institut für Normung) 一家制定工程和维度标准的德国机构。

EIA 机架

电子工业联盟机架)用于在 19 英寸(482.6 毫米)宽的栈或机架中安装各种电子模块的标准化(EIA 310-D、IEC 60297 和 DIN 41494 SC48D)系统。

EN

EN 是指由 CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)或 ETSI(欧洲电信标准协会)维护的众多欧洲标准之一。

Ethernet

用于 LANs 的物理和数据链路层技术,也称为 IEEE 802.3。

FBD

功能块图)控制系统的 IEC 61131-3  标准所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络包含一个框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。

FE

功能性接地)用于增强或以其他方式允许正常操作电敏感设备的公共接地连接(在北美地区也称为功能性接地)。

与保护性接地(保护性接地)相比,功能性接地连接可用于除防震保护以外的任何其他目的,并且通常可以承载电流。使用功能性接地连接的设备示例包括浪涌抑制器和电磁干扰滤波器、某些天线和测量仪器。

FG

频率发生器)使用可编程频率生成方波信号的功能。

HE10

用于频率低于 3 MHz 的电子信号的矩形连接器,符合 IEC 60807-2。

HMI

人机界面)工业设备用来实现人为控制的操作员界面(通常为图形界面)。

HSC

高速计数器)一种对控制器或扩展模块输入上的脉冲进行计数的功能。

I/O

输入/输出

I/O 端子

输入/输出端子)现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。

IEC

国际电工委员会)负责为所有电器、电子和相关技术制定和发布国际标准的非盈利性和非政府性的国际标准组织。

IEC 61131-3

工业自动化设备的 3 部分标准的第 3 部分。IEC 61131-3 针对控制器编程语言,并定义了两个图形编程语言和两个文本编程语言标准。图形编程语言既是梯形图语言又是功能块图语言。文本编程语言包括结构化文本和指令列表。

IL

指令列表)以某种语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。

IP

因特网协议)TCP/IP 协议系列的一部分,用于跟踪设备的因特网地址、对传出消息进行路由并识别传入消息。

IP 20

入口保护)由机箱提供且符合 IEC 60529 的保护类别,显示为字母 IP 和两位数字。第一位数表示两个因素:帮助保护人员和设备。第二位数字表示帮助防水。IP 20 设备帮助防止电接触超过 12.5 mm 的物质,但不防水。

LD

梯形图)控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。

LED

发光二极管)在低电平电荷时亮起的指示灯。

Modbus

允许在连接到同一网络的多个设备之间进行通讯的协议。

ms

毫秒

N/O

常开)在执行器不活动(未通电)时打开并在执行器活动(通电)时关闭的触点对。

NEMA

美国国家电气制造商协会)负责制定各种类型的电气机箱的性能标准。NEMA 标准涉及防腐蚀、防雨淋和防淹没等性能。对于 IEC 成员国家,IEC 60529 标准还对机箱的入口防护等级进行了分类。

PE

保护性接地)通过以接地电位保持设备的任何暴露的导电表面以帮助避免触电危险的公共接地连接。为了避免可能出现电压降,在该导体上不允许电流流过(在北美地区也称为保护性接地,或在美国国家电气规范中称为设备接地导体。)

PWM

脉冲宽度调制)以可调占空比在关闭和开启之间振荡以产生矩形波形式的快速输出(尽管可以调整它来产生方形波)。

RJ45

用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。

RS-485

基于两条电线的串行通讯总线的标准类型(也称为 EIA RS-485)。

RTC

实时时钟)由电池供电可连续运转以显示当天时间和日历的时钟,即使在为延长电池使用寿命而未对控制器通电时也一样。

run

使控制器根据程序的逻辑解决方案扫描应用程序、读取物理输入并写入物理输出的命令。

SFC

顺序功能图)一种包括具有关联操作的步骤、具有相关联逻辑条件的转换,以及步骤和转换之间的定向链接的语言。(SFC 标准已在 IEC 848 中定义。符合 IEC 61131-3。)

ST

结构化文本)一种包括复杂的语句和嵌套指令(如迭代循环、条件执行或功能)的语言。ST 符合 IEC 61131-3

STOP

使控制器停止运行应用程序的命令。

TCP

传输控制协议)基于连接的传输层协议,可提供同步双向数据传输。TCP 是 TCP/IP 协议套件的一部分。