EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

功能块

 

FB_SnmpManager

概述

类型:

功能块

适用的版本:

V1.0.0.0

G-SE-0059420.1.gif-high.gif

 

 

任务

FB_SnmpManager 功能块用于执行发往 IP(互联网协议)网络上的被管理设备的 SNMP 请求。

功能描述

FB_SnmpManager 功能块是 SNMP 通讯的用户接口。

每次仅能够管理发往一个代理的一个请求。

功能块需要处于启用状态并且为执行请求做好了准备。在开始执行请求时,需要设置输入 i_etRequest 和 iq_stRequestInfo。来自输入的信息用于创建包含请求的 SNMP 报文并通过 UDP 将该报文发送到代理。功能块等待来自代理的响应、处理这个响应并在 iq_stRequestInfo.stResponse 处呈现所接收的信息。只要功能块正在执行请求,输出 q_xBusy 便被设置为 TRUE,并且 q_etResult 会显示操作状态。输出 q_xDone 指示成功执行,q_xError 显示在执行期间功能块是否检测到任何问题,其中 q_etResult 和 q_sResultMsg 显示与所检测到的错误的性质和原因有关的信息。如果检测到错误,则需要通过禁用并再次启用的方式复位功能块。

接口

输入

数据类型

描述

i_xEnable

BOOL

功能块的激活与初始化。

i_xExecute

BOOL

输入 i_etRequest 指定的命令在此输入的上升沿时执行。

i_etRequest

ET_SnmpRequest

在输入 i_xExecute 为 TRUE 时执行的 SNMP 请求。确保在执行 SNMP 请求之前 iq_stRequestInfo 可用。

i_etVersion

ET_SnmpProtocolVersion

指定与代理通讯时所用的协议版本。缺省值为 ET_SnmpProtocolVersion.Version2c

输入/输出

数据类型

描述

iq_stRequestInfo

ST_RequestInformation

用于传送包含信息并用来向代理发送请求的结构以及用于传送用来呈现从代理接收的响应的结构。

输出

数据类型

描述

q_xActive

BOOL

如果此功能块活动,则该输出设置为 TRUE。

q_xReady

BOOL

如果初始化成功,则该输出在功能块能够接受输入期间一直指示 TRUE 信号。

q_xBusy

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则功能块执行在输入 i_etRequest 处指定的命令。

q_xDone

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则功能块已成功完成在输入 i_etRequest 处指定的命令。附加数据在 iq_stRequestInfo.q_stResponse 处提供。

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult 和 q_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg

STRING[255]

提供附加诊断和状态信息。