ALIAS (DUT)

 

ALIAS - 设备单元类型 (DUT)

概述

类型:

ALIAS (DUT)

适用的版本:

V1.0.0.0

继承:

描述

ALIAS RequestWstring 和 UserData 将复杂的数据结构组合成一种有助于简化用户接口的数据类型。

RequestWstring

名称

数据类型

描述

RequestWstring

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRequest] OF WSTRING(GPL.Gc_uiRequestWstringLength)

RequestWstring 是 WSTRINGS 数组的 ALIAS。请求 STRING 包含 SQL 查询请求。

任何 SQL 请求都必须划分成独立的字符串,这些字符串的长度各自不超过 200 个字符。

根据应用程序中使用的 SQL 请求的长度,调节全局参数 Gc_uiMaxRequest 和 Gc_uiRequestWstringLength 的大小。

UserData

名称

数据类型

描述

UserData

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRows, 1..GPL.Gc_uiMaxColumns] OF WSTRING(GPL.Gc_uiTableWstringLength)

UserData 是 WSTRING 的数组,其在控制器中必须可用,以便存储从 SQL 数据库读取的 SQL 数据。

根据应用程序中接收的 UserData 的最大量,调节全局参数 Gc_uiMaxRowsGc_uiMaxColums 和 GPL.Gc_uiTableWstringLength 的大小。