如何建立到 SQL 数据库的 SQL 连接

 

在控制器与数据库之间建立 SQL 连接 建立流程

概述

如要在控制器SQL 数据库之间建立连接,必须执行本章所述的步骤。不同的 SQL 数据库类型需采用不同的步骤,具体描述见随后的章节。

建立 SQL 连接

步骤

操作

注释

1

设置要安装 SQL Gateway 的 PC。

配置防火墙,以便能够通过 TCP/IP 端口(缺省为 3457)进行 SQL 数据传输。

2

设置 SQL 数据库。

务必用 SQL Gateway 支持的 SQL 客户端来创建这个数据库。有关更多信息,请参阅如何配置到 <名称> 数据库的连接的章节。

3

双击 SQL Gateway 安装包中的 Setup.exe 文件,安装 SQL Gateway,然后根据屏幕上的指示进行操作。

4

SQL Gateway 控制台中配置到 SQL 数据库的 SQL 连接。

这个步骤因具体的 SQL 数据库类型而异,具体描述见如何配置到 <名称> 数据库的连接

5

EcoStruxure Machine Expert 中,创建应用程序,以便使用 SqlRemoteAccess 库来进行 SQL 数据传输。

请参阅 SqlRemoteAccess 库指南如何经由 SQL 网关在 SoMachine 与任意数据库之间传输数据章节中的编程示例。

6

下载 EcoStruxure Machine Expert 应用程序,以便进行与控制器的 SQL 数据传输。

请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南下载应用程序章节。

7

启动 EcoStruxure Machine Expert 应用程序,以便在控制器中进行 SQL 数据传输。

结果:如果已正确配置各组件,就会经由 SQL Gateway 成功建立控制器与 SQL 数据库之间的 SQL 连接。如果连接未建立,则检查配置,并参阅故障排查章节。

请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南运行应用程序章节。