SQL Gateway 让您能够记录在 SQL 数据库上执行的活动。 记录的活动显示在日志消息选项卡中,并且能够保存为文件。
您可以根据具体需求调整这个功能:既可以完全停用日志消息,也可以根据不同条件过滤日志内容。这个章节中将讲述这些选项。
注意: 在配置日志消息时,请注意,记录功能所需的内存空间取决于所记录的 SQL 活动的数量和大小。
如要激活日志消息,则在设置 > 日志消息选项卡中选择创建日志文件选项。这是缺省设置。
结果:所记录的活动显示在日志消息选项卡中,并且能够保存为文件。
如要停用日志消息,则在设置 > 日志消息选项卡中选择创建日志文件选项。
结果:未记录对 SQL 数据库执行的活动。
如要将经由 SQL Gateway 在数据库与控制器之间交换的 SQL 命令添加到日志消息列表,则在设置 > 日志消息选项卡中选择 Record SQL Commands 选项。这是缺省设置。
结果:SQL 命令显示在日志文件选项卡中表格的 SQL 命令列中。
如要避免记录 SQL 命令,则在设置 > 日志消息选项卡中取消选择 Record SQL Commands。
结果:日志消息选项卡中表格的 SQL 命令列为空。
SQL Gateway 让您能够根据以下过滤条件过滤日志消息选项卡中显示的已记录活动:
过滤条件 |
注释 |
---|---|
设备过滤器 |
如要显示与 IP 地址无关的日志消息,则激活 IP 地址选项,并将文本字段留空。 |
数据库过滤器 |
– |
显示过滤器 |
如果未激活显示信息消息,则只显示指示检测到的错误和警报的消息。 |
时间过滤器 |
您可以将现有日志条目的时间标记作为开始或结束时间。为此,请右键单击时间列中的相应单元格,然后通过上下文菜单执行设置为开始时间或设置为结束时间 命令。在开始时间或结束时间框中自动插入所选择的时间。 |
如要将日志消息选项卡的表格中显示的日志消息导出为文本 (.txt) 或 XML (.xml) 文件,则单击导出按钮。
如要手动移除日志消息选项卡中的表格内容,则单击清除按钮。
日志消息选项卡中的表格内容每 24 小时自动清除一次。您可以根据具体要求在设置 > 日志消息选项卡中调整这个缺省设置。您可以从保存日志消息列表中选择时间跨度,这个跨度可为 1 小时到 1 周。