频率计原理

 

描述

概述

频率计类型用于测量事件频率(以 Hz 为单位)。

频率计类型计算 1 秒时间间隔内的脉冲数。值(以 Hz 为单位)在每个时基值(10、100 或 1000 毫秒)处更新一次。

频率出现波动时,值恢复时间为 1 秒,值精度为 1 Hz。

操作限制

模块在 A 输入上可测量的最大频率为 200 kHz。超出 200 kHz 时,计数寄存器值可能会递减,直到值达到 0。

200 kHz 时的最大占空比为 55%。

纲要图

下图概述了频率计的原理:

G-SE-0059653.1.gif-high.gif