根据 IEC 标准,% 是标识可编程控制器中用于存储程序变量、常量和 I/O 等值的内部存储器地址的前缀。
根据 IEC 标准,%I 表示输入位(例如,数字量输入类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%IW 表示输入字寄存器(例如,模拟量输入类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%KW 表示常量字。
根据 IEC 标准,%MW 表示存储器字寄存器(例如,存储器字类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%Q 表示输出位(例如,数字量输出类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%QW 表示输出字寄存器(例如,模拟量输出类型的语言对象)。
根据 IEC 标准,%S 表示系统位。
根据 IEC 标准,%SW 表示系统字。
使用一路硬件输入作为计数器输入。该计数器通常在输入中存在脉冲信号时进行加减计数,但不能同时进行加减计数。
使用两个输入计数器信号进行加减计数。
(不适用)
由两个通道之间的电容、电感或电导耦合所引起的干扰信号。
通过其编程软件运行的处理器任务。主任务有两个段:
oIN:在主任务执行之前,将输入复制到 IN 段。
oOUT:在主任务执行完后,将输出复制到 OUT 段。
在实施了主站/从站模式的网络中控制方向只有一个。
满足给定条件(事件源)时执行的程序的一部分。事件任务优先权比主程序高,因此具有快速的响应时间,从而使得系统的总体响应时间减少。
一组段和子程序,MAST 任务为循环或周期性执行,FAST 任务为周期性执行。
任务具有优先级,并且链接到控制器的输入和输出。可以根据任务来刷新这些 I/O。
一个控制器可以有多个任务。
一组段和子程序,主任务为循环或周期性执行,周期性任务为周期性执行。
任务具有优先级,并链接到可编程控制器的 I/O。这些 I/O 将被刷新。
一个可编程控制器可以有多个任务。
在下一次电源接通或热启动时使用的值。该值在因控制器停电关闭或正常要求关闭控制器后仍然保留。
步进点击在施加负载且没有步进损失的情况下停止移动的最大频率。
ARRAY 元素的简称。
表示在使用除皮装置之后放在仪器上的负载的重量。
净重 =(毛重 - 皮重)
如果知道变量在可编程控制器存储器中的位置,则该变量为分配的变量。
例如,我们可以说 Water_pressure 变量通过其与存储器位置 %MW102 的关联进行分配。
拥有一个输入和返回一个直接结果的编程单元。但是,与 FBs 不同,它通过其名称(而不是通过实例)直接调用、不具备从一个调用到下一个调用的持久状态且可以用作其他编程表达式中的操作数。
示例:布尔 (AND) 操作符、计算、转换 (BYTE_TO_INT)
拥有一个或多个输入并返回一个或多个输出的编程单元。FBs 通过实例(具有专用名称和变量的功能块副本)进行调用,且每个实例在从一个调用到另一个调用会保持原有状态(输出和内部变量)。
示例:定时器、计数器
控制系统的标准 IEC 61131-3 所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络均包含框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。
控制器系统可包括具有不同固件版本的控制,因此具有不同的功能级别。功能级别管理确保应用程序使用的功能获得控制器固件的支持。
加速度是指从启动速度开始到目标速度为止,速度变化的比率。减速度是从目标速度开始到停止速度为止,速度变化的比率。这些速度变化由 PTO 功能根据梯形或 S 型曲线后的加速度、减速度和抖动率隐式管理。
在当前移动过程中对加速度、减速度、速度或位置的修改。
用于显示如输入位和存储器字等对象的实时值的软件表。当将 EcoStruxure Machine Expert - Basic 连接到可编程控制器时,可以将动态数据表中某些对象类型的值强制指定为特定值。可以将动态数据表作为 EcoStruxure Machine Expert - Basic 应用程序的一部分保存。
(十六进制)
一种用于控制和启用两个计算端点和设备之间的连接、通讯和数据传输的惯例或标准。
双相(2 相,双相)计数器使用 2 个输入计数器信号向下计数和向下计数。
双相(2 相,双相)计数器使用 2 个输入计数器信号向下计数和向下计数。
HSC 的输出是与计数器值进行比较的阈值关联的反射输出,具体取决于 HSC 的配置。反射输出可以在开启或关闭之间切换,具体取决于使用阈值配置的关系。
由程序寻址和修改的存储器单元。
在不修改源代码的情况下,将梯级从一种编程语言转换为另一种编程语言的能力,例如从梯形图转换为指令列表。
(后配置)使用该选项可以在不更改应用程序的情况下修改应用程序的某些参数。后配置参数由存储在控制器上的某个文件定义。它们可能会使应用程序的配置参数过载。
步进点击在施加负载且没有步进损失的情况下可以开始移动的最小频率。
在泵的入口测量的液体的绝对压力。
周期性任务是通过其编程软件在可编程控制器上周期性运行的持续时间较短的高优先级任务。周期性任务的持续时间较短可防止干扰执行速度较慢的低优先级任务。当需要对数字量输入的快速周期性变化进行监控时,周期性任务就会非常有用。
循环执行或周期性执行的任务。在周期模式下,可以确定执行任务的特定时间(周期)。如果执行时间短于这个时间,则在下一个循环之前将生成等待时间。如果执行时间超过这个时间,则控制系统将指示溢出。如果溢出过高,控制器将停止。
用于为绝对移动确定参考点的方法。
使用散装货填充抓斗的过程
表示构成控制器上操作系统的 BIOS、数据参数和编程指令。固件存储在控制器内的非易失性存储器上。
在这种模式下,每个变速驱动器都会被持续连接到 1 个变速泵上。
外壳是一种(控制台)程序,让用户可以使用基于文本的接口与程序交互。
用于将 TAP 连接到设备的无端接支线。
一系列 ASCII 字符的变量。
采用 8 位格式编辑的类型,范围从十六进制 00 到十六进制 FF。
用于启用或禁用与应用程序网络安全相关的特定协议和特性的一组配置参数。
请参阅(非定位变量)。
两个物理末端均带有线路端接电阻器的现场总线的主站电缆。
包括配置数据、符号和文档的程序。
用户可读控制器指令、配置数据、HMI 指令、符号和其他程序文件的集合。可以将应用程序源保存在 PC 上,也可以将应用程序源文件下载到大多数可编程控制器。应用程序源文件用来生成可在可编程控制器上运行的可执行程序。
开放回路控制是指可以不使用外部传感器提供位置或速度修正信号的运动控制系统。
另请参阅:闭合回路。
(引导应用程序)包含应用程序的二进制文件。通常它存储在控制器中,使控制器启动用户生成的应用程序。
循环扫描时间具有用户指定的固定持续时间(时间间隔)。如果当前的扫描时间比循环扫描时间短,则控制器会等到该循环扫描时间过去之后再启动新扫描。
允许离线模式下在程序中执行指令序列。
对控制器的微分操作有效的 PID 参数。微分时间越高,则响应速度越快。
(快速输入/输出)具有某些电子特性(例如,响应时间)的特定 I/O 模块,但对这些通道的处理则直接由控制器完成。
设计用于将电子模块固定在 DIN 导轨上,并将其连接到 M258 和 LMC058 可编程控制器的 TM5 总线的安装设备。各个基板总线可扩展集成 TM5 数据,并延伸到源总线和 24 Vdc I/O 电源段。通过将电子模块插入基板总线可向 TM5 系统添加这些模块。
一种用来存放或转移货物的便携式平板。
(扩展输入/输出模块)用于将其他 I/O 添加到本体控制器的数字量或模拟量模块。
扩展 I/O 模块和控制器或总线耦合器之间的电子通讯总线。
连接扩展 I/O 模块的连接器。
用于帮助保护扩展连接器的护盖。
该功能包括:
o读取输入并将这些值放入存储器中
o每次执行一个应用程序指令,并将结果存储在存储器中
o使用这些结果来更新输出
在下一次应用程序更改或冷启动时使用的持久性数据的值。仅在重新启动控制器或复位为初始时重新初始化。需要特别指出的是,这些数据下载后它们的值保持不变。
以指令列表语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
接触式探测器输入是高级数字量输入。这些输入用于测量功能,而测量功能可精确检测与某个测量输入之间的相对位置。一旦激活某个接触式探测器功能,该功能将在系统中独立运行,与 IEC 程序无关。IEC 程序可以使用参数来检测测量功能的状态。此功能由硬件和软件提供支持。
自动化工业流程(也称为可编程可编程控制器或可编程控制器)。
将在控制器助手中管理的控制器文件总和指定为图像。控制器助手可以从不同的来源(如控制器、闪存驱动器或文件)读取图像。
此特殊功能用于控制器的外部电路,负责控制输出设备电源或控制器电源。
PID 控制器的类型:P 类型是指比例控制器、PI 类型是指比例-积分控制器、PD 类型是指比例-微分控制器、PID 类型是指比例-积分-微分控制器。要禁用某个操作(P、I 或 D),应将相应的参数(Kp、Ti 或 Td)设置为 0。
此网络中包含可编程控制器、SCADA 系统、PC、HMI、交换机……
支持以下两种拓扑:
o扁平:此网络中的所有模块和设备都属于同一个子网。
o2 层:网络分为操作网络和控制器间网络。
这两个网络可以在物理上独立,但通常通过路由设备链接。
线端没有连接器的多核数字量 I/O 电缆的末端。
(数字量输入/输出)电子模块上与数据表位直接对应的单独电路连接。数据表位用于存储 I/O 电路上的信号值。它可以对 I/O 值进行控制逻辑数字访问。
控制器在数据日志中记录与用户应用程序相关的事件。
永久存储来自对象或字符串的数据。
如果在没有使用变速驱动器 (VSD) 的情况下(因为没有任何 VSD 可用)操作变速 (VS) 泵,则它可以绕开 VSD。因此,该泵将直接与电源相连,且其速度无法更改。
模块或块在总线上更新 I/O 所需的时间。如果总线循环时间短于此最小值,则在下一个总线循环时间在总线上更新 I/O。
包含若干个功能和/或设备。
允许离线模式下在程序中执行条件。
通过将其值与已知和正确标准进行比较来设置或维护测量设备的准确性的过程。
控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
加速度/减速度斜坡,包含设置为 0% 的 JerkRatio 参数。
在 EcoStruxure Machine Expert - Basic 中,可将程序梯级用作创建新梯级的起点。
用于将收到的电压或电流电平转换为数值。可以在可编程控制器中存储和处理这些值。
在可编程控制器内转换数值,并按比例发送电压或电流电平。
指示在未使用除皮装置或预定设备时仪器上的负载重量。
一种接线布局,在这种布局中,输出电子模块可向设备提供电流。+24 Vdc 是源极输出的参考。
一种接线布局,在这种布局中,设备可向输入电子模块提供电流。0 Vdc 是漏极输入的参考。
只有在没有配置任何 FS 泵且 VS 泵的数量超过 VSDs 的数量时,泵应用程序的这种模式才可用。可以通过软件参数启用旁路选项和禁用固定链接操作模式。灵活操作模式是拥有泵最高可用性的模式,因为 VS 泵可以独立于 VSDs 加以使用。
在系统保持运行的同时使用相同类型的组件进行组件更换。更换组件安装好之后,便会自动开始运行。
让您能够以一个或多个输入参数、局部变量和返回值声明您的自定义功能。然后便可在操作块中调用此用户定义的功能。用户定义的功能被存储作为项目的一部分,并且下载到可编程控制器作为应用程序的一部分。
让您能够以一个或多个输入和输出、参数及局部变量创建您自己的功能块。用户定义功能块被存储作为项目的一部分。
在可编程控制器系统中,大多数电子模块直接与机器/过程的传感器、执行器和外部设备交互。此类电子模块是安装在总线基板中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。提供具有多种信号电平和功能的电子模块。(某些电子模块不是 I/O 接口,包括配电模块和发射器/接收器模块。)
电源连接到这些端子来为控制器供电。
产品空包装的质量,毛重减去该重量即可得出净重。
在 OPC UA 中,客户订阅的 OPC UA 可以使用的数据项(样例)。
在 EtherNet/IP 显式信息传递中,对起点设备发送的数据交换请求做出响应的设备。
另参见起点
在 EtherNet/IP 中,目标是指接收隐式或显式报文通讯连接请求的设备。
另参见起点
从当前位置移动指定距离。
看门狗是一种特殊的定时器,用于确保程序不会超过为它们所分配的扫描时间。通常将看门狗定时器设置为比扫描时间较高的值,并在每个扫描周期结束后重置为零。如果警戒时钟定时器达到预设值(例如,因为程序陷入了死循环),则表明出现了错误且程序将会停止。
对控制器的积分操作有效的 PID 参数。积分时间越高,则响应时间越低且实现的稳定性越好。
应用程序的组成部分,其中包括可以在可编程控制器的存储器中安装的经过编译的源代码。
在液体中由于压力快速发生变化而产生空泡的过程。这些气泡在泵中爆炸可能会严重磨损泵,或者甚至可能会损坏泵。这就是为什么要在泵中避免产生空泡的原因。
直接对编程指令中被用作操作数和参数的存储器对象(包括物理输入和输出)进行寻址,其方法是使用这些对象的直接地址(例如 %Iwx 或 %QWx)。
在程序中使用立即寻址虽然可以避免为这些对象创建符号,但也存在缺点。例如,如果通过添加或删除设备、I/O 模块或片段来更改程序配置,则应手动更正用作编程指令操作数/或参数的即时地址,这可能需要进行大量程序修改并导致不正确的编程指令(请参阅符号寻址)。
(端子块)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。
符号是由字母、数字、字符组成的字符串(最多32个),其中第一个字符为字母。它使您可以个性化控制器对象,以增加应用程序的可维护性。
间接对编程指令中被用作操作数和参数的存储器对象(包括物理输入和输出)进行寻址,其具体实现方法是首先使用与编程指令关联的符号为这些对象定义符号。
与立即寻址相比,应优先使用此方法,因为如果程序的配置发生更改,则符号会使其新即时地址关联自动更新。相反,用作操作数或参数的任何立即寻址却不会更新(请参阅立即寻址)。
用于提供控制器数据和诊断信息,并用来向控制器发送命令的变量。
通过控制系统内的内部时钟为设备提供的时间。
通过参考点定义的位置的移动。
用于确定在给定当前移动中执行以下功能块调用的方式的模式。
用于测量长度或角度的设备(线性或旋转编码器)。
共享一个公用数据路径和通讯协议的各种互联设备系统。
用于自动调谐 PID 参数的功能。
通讯网络上的可寻址设备。
同一参考中 5 个不可分割的模拟量和/或数字量 I/O 电子模块。
包括子组件(如传送带和转盘等)的机器的一部分。
此网络中包含连接至可编程控制器特定通讯端口的设备。此控制器被视为设备的主站。
在 PID 控制器中,由用户设置目标值。PID 控制器的主要目标是确保过程值达到设置点。
另请参阅过程值。
用于证书管理的 Windows 系统组件。
对于 PID 控制器,试错法包括提供采样周期到自动调谐功能的连续猜测,直到自动调谐算法收敛。
用于接收负载的仪器的一部分。
在 EtherNet/IP 显式消息传递中,发起与目标网络设备进行数据交换的设备,通常为可编程控制器。
另参见目标
在 EtherNet/IP 中它指发起 CIP 连接以进行隐式或显式报文通讯,或者发起消息请求以获取无连接显式报文的设备。
另参见目标
ARRAY 的索引。
帮助抑制输入线路中因诸如触点跳动和感应电瞬变等情况所产生的外来信号的特殊功能。输入通过利用硬件来提供一层输入过滤。使用软件的其他滤波器也可通过编程或者配置软件加以配置。
现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。
现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。
在 PID 控制中,用于控制从过程中所测量的信号。
用于表示通道的通讯状态的变量。
用于表示 Modbus IO 扫描器请求和从站响应之间的最长时间(以毫秒为单位)。
一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
在 OPC UA 中,由OPC UA 服务器发送的消息,用于向客户端通知有新数据项可用。
一个系统内硬件组件的布局和互连以及硬件和软件的参数,可决定系统的运行特性。
在 PID 控制器,用来定义两次采集过程值之间时间的参数。
在 OPC UA 中,OPC UA 服务器从相连设备读取数据项的频率。
在泵的出口测量的液体的绝对压力。
已发送 Modbus 请求的轮询间隔。
模块与采用短脉冲传输信号的设备交互。捕捉和记录输入脉冲,用于应用程序以后进行检查。
可覆盖的非易失性存储器它存储在一个特殊的可擦除和可重编程的 EEPROM 上。
闭合回路是同时用于位置反馈和速率反馈以生成修正信号的运动控制系统。可以通过将其位置和速度与指定的参数值进行比较以生成该信号。设备通常提供有关编码器、分解器、LVTD 和转速表的反馈。
另请参阅:开放回路
HSC 根据在配置过程中确定的设置直接控制的输出。
操作规格的降低。对于设备而言,一般是指适当降低标称功率,以利于设备在环境条件较高(如较高的温度或较高的海拔高度)的情况下正常运行。
基于 UDP/IP 的 1 类连接消息,用于 EtherNet/IP。隐式消息旨在维护用于生产者与消费者之间控制数据的预定传输的打开连接。由于保持了打开的连接,所以每个消息基本上都包含数据(不含对象信息的开销)和连接标识符。
跟踪递增编码器(用作参考点,每转启用重新初始化),又称为 top 0 或 top Z。
没有地址的变量(请参阅定位变量)。
可以被改写的存储器。它存储在一个特殊的可擦除和可重编程的 EEPROM 上。
EcoStruxure Machine Expert - Basic 应用程序中的、程序没有直接使用的数据,例如项目属性、符号和注释。
项目文件包含有关项目的开发人员和目的、目标可编程控制器和关联扩展模块的配置、程序的源代码、符号和注释的信息,以及所有其他相关信息。
在 EcoStruxure Machine Expert - Basic 中,可将现有的项目文件用作创建新项目的起点。
这些连接器在凸型连接器上有一个凸起的键,在凹型连接器上有一个匹配插槽。这是用于传感器和分线盒应用的标准编码。
(模拟量/数字量转换器)
(应用程序功能块)
(报警处理)用于管理报警和警报消息的功能块。
包含 ATV IMC Drive Controller 的 Modbus 地址的驱动器参数。
(地址解析协议)用于将 IP 地址映射到 Ethernet(硬件)地址的以太网(MAC) IP 网络层协议。
在可编程控制器存储器中以表格形式定义的单一类型数据对象的系统排列。语法如下:ARRAY [<dimension>] OF <Type>
示例 1:ARRAY [1..2] OF BOOL 是由两个 BOOL 类型的元素组成的一维表。
示例 2:ARRAY [1..10, 1..20] OF INT 是由 10 x 20 个 INT 类型的元素组成的二维表。
(反复位发条)当测量超出比例范围时,该功能会关闭复位操作以防止复位电路过载。当测量回到比例范围内时,将会再次启用复位操作。反复位发条是质量最好的标准 PID 控制器。
(美国信息交换标准码)用于表示字母数字字符(如字母、数字以及某些图形和控制字符)的通讯协议。
(专用集成电路)特别针对某种应用而自定义设计的硅处理器(芯片)。
(确认电报)在 Sercos 总线上,通过 AT 电报将数据从从站发送到主站(反馈值)。
Altivar 驱动器的型号前缀(例如,ATV312 是指 Altivar 312 变速驱动器)。
通过 CANopen 同时控制 ATV31 和 ATV71 驱动器的功能块。
(美国接线规格)用于规定北美地区的接线规格的标准。
这些连接器在凹型连接器上有一个凸起的键,在凸型连接器上有一个匹配插槽。这些连接器(也称为反向键型)用于现场总线应用。
这些连接器在凹型连接器上有一个凸起的键,在凸型连接器上有一个匹配插槽。这些连接器(也称为反向键型)用于 Sercos 总线应用。
(二进制编码的十进制)利用一个 4 位组(nybble/nibble,也称为半字节)表示 0 到 9 之间的十进制数的格式。在此格式中,用于编码十进制数字的四个位具有部分未使用的组合。
例如,数字 2,450 编码为 0010 0100 0101 0000。
(布尔)用于计算的基本数据类型。BOOL 变量可以是以下两个值之一:0 (FALSE) 或 1 (TRUE)。从 WORD 中抽取的位为 BOOL 类型,例如:%MW10.4 是编号为 10 的存储器 WORD 的五分之一位。
(引导程序协议)可由网络客户端用于从服务器自动获取 IP 地址(可能还包括其他数据)的 UDP 网络协议。客户端使用客户端 MAC 地址向服务器标识自己。服务器会维护预先配置的客户端设备 MAC 地址及关联 IP 地址表,从而向客户端发送其预先配置的 IP 地址。BOOTP 最初用于使无盘主机能够通过网络远程启动。BOOTP 进程分配一个无限租期的 IP 地址。BOOTP 服务利用 UDP 端口 67 和 68。
(每秒位数)传输速率的定义,有时也与乘数千 (kbps) 和兆 (mbps) 结合使用。
Lexium 的 Schneider Electric 伺服电机。
(控制器局域网络)用于串行总线网络旨在实现智能系统中智能设备(来自多家制造商)之间互连,以及用于处理实时工业应用的协议 (ISO 11898)。CAN 最初为汽车行业而开发,现在已应用于多种工业自动控制环境中。
基于 CANopen 的运动总线,带有可实现运动控制器和驱动器之间同步的其他机制。
一种开放式工业标准通讯协议和设备配置文件规范 (EN 50325-4)。
Counter ClockWise
(连续功能图)一种基于功能块图语言的图形编程语言(IEC 61131-3 标准的扩展),工作原理与流程图类似。但是,不可以使用网络并对图形元素进行任意定位,允许反馈回路。每个功能块的输入位于左侧,输出位于右侧。可以将功能块输出链接到其他功能块的输入以创建复合表达式。
(CAN in automation)致力于开发和支持基于 CAN 的高层协议的非赢利制造商和用户组织。
CANopen 可编程控制器的 IEC 61131-3 接口和设备配置文件。
(公共工业协议)在网络应用层实施 CIP 后,该协议可以与其他基于 CIP 的网络进行无线通讯,而不考虑协议。例如,如果在 Ethernet TCP/IP 网络的应用层中实施 CIP,则可以创建 EtherNet/IP 环境。同样,如果在 CAN 网络的应用层中实施 CIP,则可以创建 DeviceNet 环境。在这种情况下,EtherNet/IP 网络上的设备可以通过 CIP 桥接器或路由器与 DeviceNet 网络上的设备进行通讯。
(电流测量单位)用于将 TeSys 提供的相对电流值 (%) 转换成真实 ISO 值 (A)。
(通讯对象)CANopen 是指作为通讯对象的 CAN 帧。在为 CAN 的 COB-ID 帧内,通讯对象通常是 11 位标识符,用于定义帧和功能代码的指定设备(节点)。
(控制器配电模块)控制器到外部 24 Vdc 电源的连接,并且是本地配置的配电起点。
(循环冗余检验)用来确定通讯传输的有效性的方法。传输包含构成校验和的位域。发射器根据消息的内容来计算所使用消息的检验和。接收节点后,按照相同的方式再次计算该字段。如果两次 CRC 计算的值存在任何差异,则说明传输的消息与收到的消息不同。
(加拿大标准协会)危险环境中工业电子设备的加拿大标准。
(清除发送)用于确认来自传输站的 RDS 信号的数据传输信号。
ClockWise
ClockWise / Counter ClockWise
(数据通讯设备)用于介绍启动、停止和维持网络会话的设备(通常是指调制解调器)。
(导出的功能块)
(动态主机配置协议)BOOTP 的高级扩展。DHCP 虽然较为高级,但是 DHCP 和 BOOTP 可以通用。(DHCP 可以处理 BOOTP 客户端请求。)
(Deutsches Institut für Normung) 一家制定工程和维度标准的德国机构。
(双精度整数类型)以 32 位格式进行编码的整数。
(域名系统)为连接至 LAN 或Internet的计算机和设备进行命名的系统。
(direct on line starter) 直接在线启动器是最简单的启动器形式,它通过三相接触器将电机直接连接到电源。直接在线启动器通常由接触器、断路器和过载继电器组成,以防发生任何损坏。
(数据设置就绪)一种数据传输信号。
(夏令时时间)是指在夏季拨快时钟的做法,使得夜晚时间延长,同时牺牲正常的日出时间。使用夏令时时间的地区在春季将时钟往前拨快一小时,在秋季将时钟回拨到标准时间。
(device type manager) 分为两个类别:
o连接到现场设备配置组件的设备 DTMs。
o连接到软件通讯组件的 CommDTMs。
DTM 提供了用于访问设备参数,以及配置、操作和诊断设备的统一结构。从用于设置设备参数的简单图形用户界面到用于诊断和维护目的而执行复杂实时计算的高度复杂的应用程序都属于 DTMs。
(数据单元类型)除标准数据类型以外,用户可以定义自己的数据类型结构、枚举类型并在 DUT 编辑器中引用作为数据类型单元。
(双字)以 32 位格式进行编码的类型。
一款全面的控制器开发系统软件工具,用于对 Modicon 逻辑控制器和符合 IEC 61131-3 的设备进行配置和编程。
EcoStruxure Machine Expert - Basic
EcoStruxure Machine Expert - Basic 是一种软件开发工具,使用该工具可以轻松地对 Modicon 可编程控制器和相关设备进行配置、编程和试运行编程。
(电子数据表)例如,包含设备的属性(如参数和设置)的现场总线设备描述文件。
(电可擦除可编程只读存储器)用于在切断电源时存储所需数据的非易失性存储器类型。
(电子工业联盟)负责制定电气/电子和数据通讯标准(包括 RS-232 和 RS-485)的美国贸易组织。
(电子工业联盟机架)用于在 19 英寸(482.6 毫米)宽的栈或机架中安装各种电子模块的标准化(EIA 310-D、IEC 60297 和 DIN 41494 SC48D)系统。
(紧急)该对象可以让设备指示出在设备中检测到的内部错误以及由设备自行检测到的内部错误。在设备收到此信号后,其他网络组成部分可以评估接收到的信息,并启动相应的特定于制造商的对策。
EN 是指由 CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)或 ETSI(欧洲电信标准协会)维护的众多欧洲标准之一。
(偏心滚轮传送带)也称为传输表。
(静电释放)
用于 LANs 的物理和数据链路层技术,也称为 IEEE 802.3。
(Ethernet工业协议)用于工业系统中自动化解决方案制造的开放式通讯协议。EtherNet/IP 是在其上层执行公共工业协议的网络家庭成员。支持组织 (ODVA) 规定 EtherNet/IP 是为了实现全球适应性和介质独立性。
EtherNet/IP Adapter 有时又被称为服务器,它在 EtherNet/IP 网络中属于终端设备。I/O 块和驱动器可以是 EtherNet/IP Adapter 设备。
通过其编程软件在控制器上运行的持续时间较短的高优先级周期性任务。FAST 任务速度可防止它干扰低优先级主 (MAST) 任务的执行。FAST 任务在需要监控数字输入中的快速周期变化时非常有用。
(功能块)用于整合一组编程指令以执行特定和规范化操作(如速度控制、间隔控制或计数)的实用编程机制。功能块可以包含配置数据和一组内部或外部操作参数,通常是一个或多个数据输入和输出。
(功能块图)控制系统的 IEC 61131-3 标准所支持的五种逻辑或控制语言中的其中一种语言。功能块图是面向图形的编程语言。它可以与一系列网络搭配使用,其中每个网络包含一个框和连接线路的图形结构,该图形结构表示逻辑或算术表达式、功能块的调用、跳转或返回指令。
(向前兼容库)向前兼容库的开发方式是为了实现其功能向前兼容。这意味着每个版本的向前兼容库都包含以前版本的所有功能,更新的库版本可在已经存在的项目中轻松使用,无需做任何更改。
(快速设备更换):设备支持的服务,方便更换无法工作的设备。
(现场设备工具)用于描述在设备和控制系统或工程或资产管理工具之间交换标准化数据的规范。
(功能性接地)用于增强或以其他方式允许正常操作电敏感设备的公共接地连接(在北美地区也称为功能性接地)。
与保护性接地(保护性接地)相比,功能性接地连接可用于除防震保护以外的任何其他目的,并且通常可以承载电流。使用功能性接地连接的设备示例包括浪涌抑制器和电磁干扰滤波器、某些天线和测量仪器。
(频率发生器)使用可编程频率生成方波信号的功能。
(满载安培)可以在电机铭牌上找到的电机特性。它表示电机在额定电压和额定负载时绘制的电流。这种特性称为电机满载电流。
(满载电流)可以在电机铭牌上找到的电机特性。它表示电机在额定电压和额定负载时绘制的电流。这种特性称为电机满载电流。
可编程对象单元 (POU) 通常包含可用来对独立的主程序任务进行编程和更新的库功能。从程序调用可用的自由 POU 作为子程序或跳转。例如,周期性任务是作为自由 POU 实施的子程序。
当可编程控制器处于自由运行模式时,新的任务扫描都在上次扫描完成后开始。周期扫描模式对比度。
(频率发生器)使用可编程频率生成方波信号的功能。
(定速泵)直接连接到电源的泵。无法改变该泵的速度。
(文件传输协议)一种以客户端-服务器架构为构建基础的标准网络协议,用于通过基于 TCP/IP 的网络交换和操作文件,不考虑其大小。
以结构和图形格式表示顺序操作的运行。
这是一种将任何顺序控制系统划分为一系列步骤的分析方法,操作、转换和条件均与这些步骤关联。
(全局变量列表)管理 EcoStruxure Machine Expert – Basic 项目中的全局变量。
用于频率低于 3 MHz 的电子信号的矩形连接器,符合 IEC 60807-2。
(人机界面)工业设备用来实现人为控制的操作员界面(通常为图形界面)。
(小时计)
(高速计数器)一种对控制器或扩展模块输入上的脉冲进行计数的功能。
(高速)驱动器处于最大参考时的电机频率。
(加热、通风和空气调节)用于监控和控制室内环境的应用程序。
(输入/输出)
(输入/输出扫描)用于持续轮询 I/O 模块以收集数据位和状态、错误和诊断信息的扫描。这一过程用于监控输入和控制输出。
(输入/输出端子)现场接线和 I/O 模块之间或集成到控制器的连接点的集合。
(因特网控制消息协议)报告检测到的错误,并提供与数据报处理有关的信息。
(标识符/标识)
(国际电工委员会)负责为所有电器、电子和相关技术制定和发布国际标准的非盈利性和非政府性的国际标准组织。
工业自动化设备的 3 部分标准的第 3 部分。IEC 61131-3 针对控制器编程语言,并定义了两个图形编程语言和两个文本编程语言标准。图形编程语言既是梯形图语言又是功能块图语言。文本编程语言包括结构化文本和指令列表。
(电子与电气工程师协会)旨在促进电工技术发展的非盈利性国际标准和遵从性评估组织。
定义了有线IEEE的物理层以及数据链路层的介质访问控制子层的 Ethernet 标准集合。
(互联网组管理协议)被 IPv4 网络上的主机和附近路由器用来建立多播组成员关系的通讯协议。
(指令列表)以某种语言编写的程序,包括由控制器按顺序执行的一系列基于文本的指令。每个指令均包括一个行号、一个指令代码和一个操作数(请参阅 IEC 61131-3)。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Input Assembly 通常包含来自网络设备的、由控制器读取的状态信息。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Input Assembly 通常包含来自从站或目标设备的状态信息,主站或发起者将读取这些信息。
(整数)以 16 位格式进行编码的整数。
(因特网协议)TCP/IP 协议系列的一部分,用于跟踪设备的因特网地址、对传出消息进行路由并识别传入消息。
(入口保护)由机箱提供且符合 IEC 60529 的保护类别,显示为字母 IP 和两位数字。第一位数表示两个因素:帮助保护人员和设备。第二位数字表示帮助防水。IP 20 设备帮助防止电接触超过 12.5 mm 的物质,但不防水。
(入口保护)符合 IEC 60529 的保护类别。IP 67 模块可防止进入和接触灰尘,以及防止浸入 1 m 深的水。
基于时间更改加速度和减速度的比例。
(JavaScript 对象表示法)开放标准的文件格式。
OPC UA 服务器发送的消息,用于使订阅保持活动状态。如果自前一次发布之后没有更新任何受监控的数据项,则该消息是非常有必要的。
PID 控制器的比例增益参数。
(局域网)在家庭、办公室或机构环境中实施的一种短距离通讯网络。
(液晶显示屏)在许多 HMI 设备中用来向机器操作员显示菜单和消息。
(梯形图)控制器程序指令的图形表示,其中包括控制器按顺序执行的一系列梯级中的触点、线圈和块符号(请参阅 IEC 61131-3)。
(发光二极管)在低电平电荷时亮起的指示灯。
(长整数)以 64 位格式进行编码的整数(INT 的 4 倍或 DINT 的 2 倍)。
(Lexium Motion Controller)
Lexium 运动控制器 一款 Modicon 可编程控制器
Logic Builder Shell 使用 Python 作为翻译器,以 REPL 原则为基础。
(纵向冗余校验)用来确定所传输和存储的数据正确性的错误检测方法。
(长实型)以 64 位格式进行编码的浮点数。
(最低有效位/字节)在传统的十六进制或二进制表示法中,它是数字、地址或字段的一部分,作为最右侧的单值写入。
驱动器处于最小参考时的电机频率。
(长字)以 64 位格式进行编码的数据类型。
Modicon M258 可编程控制器
(介质访问控制地址)与特定硬件设备关联的唯一 48 位编号。在生产网卡或设备过程中,需要为每个网卡或设备编入一个 MAC 地址。
HMI 终端的 Schneider Electric's 系列的商用名称。
通过其编程软件运行的处理器任务。MAST 任务有两个段:
oIN:在 MAST 任务执行之前,将输入复制到 IN 段。
oOUT:在 MAST 任务执行完后,将输出复制到 OUT 段。
(主站数据电报)在 Sercos 总线上,主站会在各传输周期中发送一次 MDT 电报,以将数据(命令值)传输到伺服驱动器(从站)。
(管理信息库)通过类似 SNMP 的网络管理系统所监控的对象数据库。SNMP 用于监控通过其 MIBs 定义的设备。Schneider Electric 已获得一个专用 MIB:groupeschneider (3833)。
允许在连接到同一网络的多个设备之间进行通讯的协议。
(Modbus 串行线路)协议通过 RS-232 或 RS-485 串行连接来实施。
用于承载主站和从站之间 Modbus 请求的通讯装置。
(毫秒)
(最高有效位/字节)在传统的十六进制或二进制表示法中,是数字、地址或字段的一部分,作为最左侧的单值写入。
(主站同步电报)在 Sercos 总线上,主站会在各传输周期开始时广播 MST 电报,以同步周期计时。
(常闭)在执行器不活动(未通电)时关闭并在执行器活动(通电)时打开的触点对。
(常开)在执行器不活动(未通电)时打开并在执行器活动(通电)时关闭的触点对。
(负确认)
(未连接)
(美国国家电器规程)规定电气接线和设备的安全安装的标准。
(美国国家电气制造商协会)负责制定各种类型的电气机箱的性能标准。NEMA 标准涉及防腐蚀、防雨淋和防淹没等性能。对于 IEC 成员国家,IEC 60529 标准还对机箱的入口防护等级进行了分类。
半字节(表示一个字节的 4 个位)。
(网络管理)提供网络初始化、检测到的错误控制和设备状态控制服务的 CANopen 协议。
(网络管理状态机)任何 CANopen 设备的通讯行为。CANopen NMT 状态机由初始化状态、预操作状态、操作状态和停止状态组成。通电或复位后,设备进入初始化状态。设备初始化完成后,设备自动进入预操作状态,并发送启动消息宣布这种状态转换。发送此消息后,即表示设备可以开始工作了。处于预操作状态的设备可能会启动并传输同步、时间标记或心跳消息。在此状态下,设备无法通过 PDO 进行通讯,但可以通过 SDO 进行通讯。在操作状态下,设备可以使用支持的通讯对象。
(净正吸入压头)在泵的入口点提供最小的压力能量以帮助防止液体达到沸点,从而有助于防止产生空泡现象。]]
NPSH 值由整个欧洲的泵制造商提供。
NPSH+ 值由整个美国的泵制造商提供。
(对象字典)一种 CANopen 协议。
(开放式 DeviceNet 供应商协会)为以 CIP(EtherNet/IP、DeviceNet 和 CompoNet)为基础构建的系列网络技术提供支持。
OPC 数据访问:根据 OPC DA 规范的数据交换(包括值、时间、质量信息)。
OPC 统一架构。
(操作系统)用于管理计算机硬件资源并为计算机程序提供公共服务的软件集合。
(开放式系统互连)用来描述网络协议通讯的 7 层参考模型。每个抽象层都从其下层接收服务,并向其上层提供服务。
(优化端子块)用于 STB I/O 分布式模块环境中。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Output Assembly 通常包含控制器发送给网络设备的命令。
程序集是网络设备与可编程控制器之间交换的数据块。Output Assembly 通常包含主站或起点发送给从站或目标设备的命令。
(外设组件互连)用于连接外设的行业标准总线。
(配电模块)用来向 I/O 模块群集分配 AC 或 DC 现场电源的模块。
(过程数据对象)无需确认的广播消息,或在基于 CAN 的网络中从生产者设备发送到消费者设备。来自生产者设备的传输 PDO 具有特定标识符,该标识符与消费者设备的接收 PDO 对应。
(保护性接地)通过以接地电位保持设备的任何暴露的导电表面以帮助避免触电危险的公共接地连接。为了避免可能出现电压降,在该导体上不允许电流流过(在北美地区也称为保护性接地,或在美国国家电气规范中称为设备接地导体。)
(比例、积分、微分)广泛用于工业控制系统的通用控制回路反馈机制(控制器)。
(可编程可编程控制器)用于自动化制造、工业和其他机电进程的工业计算机。此外,PLCs 与普通计算机不同,因为这些计算机拥有多个输入和输出数组,并且符合冲击、振动、温度和电气干扰的更强大的规范。
有关详细信息,请参阅 http://www.plcopen.org/。
(脉冲锁存输入)用于捕捉快速脉冲信号的功能(与快速输入关联)。
(邮局协议版本 3)邮局协议版本是一种标准协议,用于从 IP 网络中的服务器获取电子邮件。
(程序组织单元)源代码的变量声明和相应的指令集。POUs 有助于简化软件程序、功能和功能块的模块化重用。经过声明后,POUs 便可相互使用。
(程序组织单元功能块)可以由用户以 ST、IL、LD 或 FBD 语言定义的用户程序。可以在应用程序中使用 POU FB 类型实现以下目的:
o简化程序的设计和输入
o使程序更便于阅读
o简化调试
o减少生成的代码量
(Profibus 分散外设)一种使用基于屏蔽 2 线线路的电子网络或基于光缆的光纤网络的开放式总线系统。DP 传输允许控制器 CPU 和分布式 I/O 设备之间进行高速的循环式数据交换。
(platinum 100/1000)一种电阻温度计(也称为电阻式温度检测器),通过将电阻与温度相互关联用来测量温度的传感器。随着温度发生变化,通过电阻温度计的电流的电阻也同样发生可预见的变化。此类电阻温度计的特性是当温度为 0 °C 时的标称电阻为 R0。
oPt100 (R0 = 100 Ω)
oPt1000 (R0 = 1 kΩ)
(脉冲串输出)采用 50-50 的固定占空比在开启和关闭之间振荡以产生方波形式的快速输出。PTO 特别适用于如步进电机、频率转换器和伺服电机控制等应用。
在 OPC UA 中,OPC_UA 服务器向客户端发送通知(以告知有数据更新可用)的频率。
(脉冲宽度调制)以可调占空比在关闭和开启之间振荡以产生矩形波形式的快速输出(尽管可以调整它来产生方形波)。
一种程序,它直接执行已经输入的指令。
一种数据类型,可以将它定义为以 32 位格式进行编码的浮点数。
(读取-评估-打印-循环)一种简单的交互式计算机编程环境。它接受单一用户输入,然后评估这些输入,并返回结果。
(射频识别)一种自动识别方法,此方法的基础是使用 RFID 标签或转发器存储数据并对数据进行远程检索。
用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。
(接收过程数据对象)未确认的广播消息,或在基于 CAN 的网络中从生产者设备发送到消费者设备。来自生产者设备的传输 PDO 具有特定标识符,该标识符与消费者设备的接收 PDO 对应。
(请求的数据包时间间隔)扫描器请求的循环数据交换之间的时间周期。EtherNet/IP 设备以扫描器分配给它们的 RPI 指定的速率发布数据,并以等于 RPI 的周期从扫描器接收消息请求。
(每分钟转数)
(每秒钟转数)
基于三条电线的串行通讯总线的标准类型(也称为 EIA RS-232C 或 V.24)。
基于两条电线的串行通讯总线的标准类型(也称为 EIA RS-485)。
(快速生成树协议)为以太网网络建立无回路逻辑拓扑的高速网络协议。
(实时时钟)由电池供电可连续运转以显示当天时间和日历的时钟,即使在为延长电池使用寿命而未对控制器通电时也一样。
(实时处理)实时处理是最重要的系统任务。此任务负责在正确的时间执行所有实时任务。实时处理由 Sercos 实施总线周期触发。
(请求发送)用于确认 CTS 来自目标节点的数据传输信号和 RTS 信号。
(远程终端设备)实际环境中的对象与分布式控制系统或 SCADA 系统之间的交互设备,用来将遥测数据传输到系统和/或根据从系统收到的控制消息修改所连接对象的状态。
使控制器根据程序的逻辑解决方案扫描应用程序、读取物理输入并写入物理输出的命令。
用于接收从一个来源到另一个来源的数据的线路。
加速度/减速度斜坡,包含大于 0% 的 JerkRatio 参数。
(监控和数据采集)用来监控、管理和控制工业应用程序或过程的系统,通常是指分布在大区域的整个网站或复杂系统。
(服务数据对象)在基于 CAN 的网络中,现场总线主站用于访问(读/写)网络节点的对象目录的消息。SDO 类型包括服务 SDOs (SSDOs) 和客户端 SDOs (CSDOs)。
(安全超低电压)符合 IEC 61140 电源指令的系统将采用以下方式保护自己:任何 2 个可访问部件之间(或者 1 个可访问部件和 1 类设备的 PE 终端之间)的电压不超过正常情况或无法操作情况下的指定值。
(串行实时通讯系统)用于与以下对象互连的数字控制总线:运动控制、驱动器、I/O、传感器和执行器(用于数字控制机器和系统)。这是标准化且开放的控制器到智能数字设备接口,旨在用于标准化闭合回路实时数据的高速串行通讯。
(顺序功能图)一种包括具有关联操作的步骤、具有相关联逻辑条件的转换,以及步骤和转换之间的定向链接的语言。(SFC 标准已在 IEC 848 中定义。符合 IEC 61131-3。)
(有符号整数)15 位值带加号。
(串行线路)
(短消息服务)一种用于电话(或其他设备)的标准通讯服务,它通过移动通讯系统发送简短文本消息。
(简单邮件传输协议)用于电子邮件传输的标准协议。
(简单网络管理协议)可以通过轮询设备状态和查看与数据传输相关的信息来远程控制网络的协议。它还可用于远程管理软件和数据库。该协议还允许执行活动的管理任务,如修改和应用新配置。
(简单网络时间协议)NTP(网络时间)协议的简化版本。它用于在计算机组成的网络中同步计算机时钟时间。它使用世界协调时间 (UTC) 来将计算机时钟时间同步至毫秒,有时同步至零点几毫秒。
(串行同步接口)用于相对和绝对测量系统(如编码器)的通用接口。
(安全套接层)一种行业标准,用于在 Web 服务器与浏览器之间建立加密连接。TLS 的前身。
(结构化文本)一种包括复杂的语句和嵌套指令(如迭代循环、条件执行或功能)的语言。ST 符合 IEC 61131-3
(超扭曲向列)一种显示技术(单色被动矩阵液晶显示屏的类型)。
使控制器停止运行应用程序的命令。
(端子访问点)连接到干线电缆的接线盒,可以插入子站电缆。
(传输控制协议)基于连接的传输层协议,可提供同步双向数据传输。TCP 是 TCP/IP 协议套件的一部分。
(薄膜传输) 许多HMI 显示设备(也成为主动矩阵)所采用的一种技术。
(传输层安全)用于加密数据传输的协议。SSL 的后继。
(触摸探测器)由快速输入信号(快速传感器)触发的位置捕捉。在触摸探测器输入的上升沿,捕捉编码器的位置。
例如,这用于包装机器以捕捉薄膜上的打印标记位置,以便在相同位置上进行切割。
(传输过程数据对象)无需确认的广播消息,或在基于 CAN 的网络中从生产者设备发送到消费者设备。来自生产者设备的传输 PDO 具有特定标识符,该标识符与消费者设备的接收 PDO 对应。
(经测试、验证并归档的架构)根据 Schneider Electric 组件建议的控制系统。TVDAs 涉及各种机器类型,并考虑机器性能要求、安装限制和目标成本。为最大限度提高实施工作效率,每个 TVDA 均附带了详细的组件列表、接线图和试运行指南,以及用于控制系统组件的控制器和 HMI 应用程序。
用于将数据从一个来源发送到另一个来源的线路。
(无符号双粗度整数)以 32 位格式进行编码的整数。
(用户数据报协议)用于将数据报(数据电报)中的消息传递到 IP 网络上的目标计算机的无连接模式协议(由 IETF RFC 768 定义)。UDP 协议通常与因特网协议捆绑在一起。UDP/IP 消息不要求获得响应,因此非常适合那些对于丢弃的数据包不需要重新传输(如流视频和需要实时性能的网络)的应用。
(无符号整数)以 16 位格式进行编码的整数。
(Underwriters Laboratories)一家进行产品测试和安全认证的美国组织。
(单一机械设备)由一个功能块控制的设备(例如,传送带、输入、输出、转盘或 ERC)。
时间格式表示自 1970/01/01 - 00:00:00 起所经过的秒数。
(世界协调时间)全世界用来调节时钟和时间的主要时间标准。
8 位 UCS(通用字符集)转换格式
(变速泵)连接到变速驱动器的泵。变速驱动器可控制泵的速度。
(变速驱动器)用于声明变量,并调节电动电机的速度和旋转力或扭矩输出的设备。
一种以 16 位格式进行编码的类型。
任何 Magelis XBT 图形面板。