EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM5 系统 数字量混合输入/输出

 

本部分包含了哪些内容?

本部分包括以下各章:

oTM5SDM8DTS 电子模块 4DI/4DO 24 Vdc Tr 0.1 A 1 导线

oTM5SDM12DT 电子模块 8DI/4DO 24 Vdc Tr 0.5 A 1 导线

oTM5SMM6D2L 电子模块 4DI/2DO 24Vdc Tr 0.5A/1AI/1AO ±10V/0-20mA 12 位