•   ZH
    • DE
    • EN
    • ES
    • FR
    • IT
  •  
    仅显示包含“所有”字的结果
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V1.2
  3. 软件
  4. 通讯
  5. 现场总线 和 网络

现场总线 和 网络

工业以太网 用户指南

EtherNet/IP - 用户指南

Modbus TCP - 用户指南

Sercos 关于 M262 - 用户指南

OPC DA - 用户指南

本文档提供有关 OPC DA 服务器的一般信息。其中列出了每当为将控制器的变量值提供到 OPC DA 客户端而在 OPC DA 客户端(例如,可视化客户端)与控制器之间建立连接时在不同软件工具中自动启动 OPC DA 服务器时所需的配置步骤。

©2020 Schneider Electric. All rights reserved.