•   ZH
    • DE
    • EN
    • ES
    • FR
    • IT
  •  
    仅显示包含“所有”字的结果
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V1.2
  3. 软件
  4. 库, 模板, 示例
  5. 库
  6. 通讯库

通讯库

EMailHandling - 库指南

本文档介绍 EmailHandling 库。 利用该库,您的控制器可以将电子邮件(包括附件)发送至一个或多个收件人,或者从一个或多个收件人接收电子邮件(包括附件),并且还可以定制内容。

FtpRemoteFileHandling - 库指南

本文档介绍 FtpRemoteFileHandling 库。 该库为控制器提供 FTP (文件传输协议) 客户端功能,以便通过 FTP 服务器远程访问和处理文件。

HttpHandling - 库指南

利用 HttpHandling 库,您可以在控制器应用程序中实现 HTTP 客户端功能。

调制解调器库指南

本文档介绍用于 EcoStruxure Machine Expert 控制器的 modem 功能库。

MqttHandling 库指南

本文档介绍 MqttHandling 库。MqttHandling 库提供 MQTT 客户端 功能,以便通过 MQTT 消息服务器藉由网络与其他设备交换数据。

PLCCommunication - 库指南

本文档描述 EcoStruxure Machine Expert 控制器的 PLCCommunication 库。

SE_NetVarUdp - 库指南

本指南介绍一个网络内各控制器之间通过网络变量进行的数据交换。

SercosCommunication - Library Guide

This document describes the library which provides tools and application functionality for Sercos III communication.

NOTE: This help is available in English and German.

SnmpManager - 库指南

本文档介绍 SnmpManager 库。 SnmpManager 库为互联网标准协议 SNMP(简单网络管理协议)执行管理器。SNMP 管理器让您的控制器能够收集并组织与 IP (互联网协议)网络上的被管理设备有关的信息,并修改这些信息以改变设备的行为。

SqlRemoteAccess - 库指南

本文档介绍 SqlRemoteAccess 库。 库提供 SQL(结构化查询语言)客户端功能块,让您的控制器能够连接到 SQL 数据库,以便运行 SQL 查询,从而读写数据。

TcpUdpCommunication - 库指南

本文档介绍 TcpUdpCommunication 库。 此库提供使用 TCP(传输控制协议)客户端和服务器或 UDP(用户数据报协议)实施基于套接字的网络通讯协议的核心功能,在平台支持的情况下,还包括广播和多播。

TimeSync - 库指南

本文档介绍 TimeSync 库。 TimeSync 库执行 SNTP(简单网络时间协议)客户端功能。它让您的控制器能够连接到 NTP(网络时间协议)或 SNTP 时间服务器,以便根据全球唯一的主要时间标准 UTC(世界协调时间)同步控制器的内部 RTC(实时时钟)。

©2020 Schneider Electric. All rights reserved.