(Internet Protocol: Internetprotokoll) Teil der TCP/IP-Protokollfamilie, der die Internetadresse von Geräten verfolgt, das Routing für abgehende Nachrichten übernimmt und eingehende Nachrichten erkennt.
(Media Access Control) Eindeutige 48-Bit-Zahl, die einer bestimmten Hardwarekomponente zugeordnet ist. Die MAC-Adresse wird bei der Fertigung in jede Netzwerkkarte bzw. jedes Gerät programmiert.
Die Summe der im Controller Assistant verwalteten Steuerungsdateien wird als Abbild bezeichnet. Der Controller Assistant kann ein Abbild aus verschiedenen Quellen lesen, z. B. einer Steuerung, einem Flash-Laufwerk oder einer Datei.