Enumerationen

 

ET_MeasurandTypes

Übersicht

Typ

Enumeration

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Standard

E_NotClassified

Beschreibung

Die Enumeration umfasst die Typen von Messgrößen.

Enumerationselemente

Name

Wert

Beschreibung

E_NotClassified

0

Der Typ des Messwerts ist nicht definiert. Sie können den Eingang i_sName der Methode AddMeasurand verwenden, um Informationen zum Messwert bereitzustellen.

E_ExecutionTime

1

Der gemessene Wert ist die Ausführungszeit des Moduls in Nanosekunden. Sie können den Eingang i_sName der Methode AddMeasurand verwenden, um weitere Informationen zur gemessenen Zeit bereitzustellen.

E_SizeOf

2

Der gemessene Wert ist die Größe des Moduls in Byte.

Verwendet von

FB_MeasurandList