Die globale Parameterliste (GPL) enthält globale Konstanten, die von bestimmten Komponenten dieser Bibliothek verwendet werden. Die Parameter können für jede Anwendung, in der die Bibliothek zum Einsatz kommt, einzeln bearbeitet werden. Die Änderungen müssen im Bibliotheksverwalter des Projekts vorgenommen werden, in dem die Bibliothek referenziert ist.
Die globale Parameterliste (GPL) verfügt über das Attribut qualified access only.
HINWEIS: Bei verbundenem OPC UA Client dürfen keine Änderungen an den globalen Parametern vorgenommen werden.
Variable |
Datentyp |
Standardwert |
Bereich |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
MAX_ELEMENTS_INDEXRANGE |
UINT |
3 |
3..3 |
Begrenzt den festgelegten maximalen Indexbereich. |
MAX_ELEMENTS_NODELIST |
UINT |
100 |
1..5000 |
Begrenzt die Anzahl an Knoten, die von den Listenfunktionsbausteinen verwendet werden können. |
MAX_ELEMENTS_NAMESPACES |
UINT |
20 |
1..100 |
Begrenzt die Anzahl an Namespaces. |
MAX_ELEMENTS_ARRAYDIMENSION |
UINT |
3 |
3..3 |
Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen eines Knotens, die verwendet werden können. |
TIMEOUT |
TIME |
TIME#30s |
- |
Legt das Standard-Timeout für den Fall fest, dass dem Funktionsbausteineingang Timeout kein spezifischer Wert zugewiesen wird. |