IF_RobotFeedbackMotionRefActualValues

 

IF_RobotFeedbackMotionRefActualValues - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Erbt von:

IF_RobotFeedbackMotionRefValues

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oEigenschaft

Aufgabenstellung

Schnittstelle mit Rückgabewerten der Soll- bzw. Ist-Werte einer Bewegung.

Beschreibung

Diese Schnittstelle wird von IF_RobotFeedbackMotionCartesian sowie IF_RobotFeedbackMotion­AuxiliaryAxis verwendet, um Soll- und Ist-Werte einer Bewegung aus der jeweiligen kartesischen Raumrichtung und einer Hilfsachse anzuzeigen.

Eigenschaft

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

lrAcceleration

LREAL

Lesen

Aktuelle Ist-Beschleunigung.

Einheit: [Units/s²]

lrPosition

LREAL

Lesen

Aktuelle Ist-Position.

Einheit: [Units]

lrVelocity

LREAL

Lesen

Aktuelle Ist-Geschwindigkeit.

Einheit: [Units/s]

lrTrackingDeviation

LREAL

Lesen

Aktuelle Abweichung der Ist-Position von der Sollposition.

Einheit: [Units]

HINWEIS: Diese Eigenschaft wird von Modicon M262 Motion-Steuerungen nicht unterstützt.

xTrackingDeviationWarning

BOOL

Lesen

TRUE = Der parametrierte maximale Schleppfehler wird überschritten.

FALSE = Der parametrierte maximale Schleppfehler wird nicht überschritten.

Siehe auch die Eigenschaften von IF_RobotFeedbackMotionRefValues.