Typ |
EF |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Busklemme BT-4/DIO1 und BT-4/DIO1 TP, Busklemme BT-4/ENC1 |
Rückverfolgbar |
Nein |
Über den Parameter FailSave kann ausgewählt werden, ob die Ausgangsdaten bei einem Busfehler gespeichert werden.
Busterminal BT-4/DIO1
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
L / 0 |
BOOL |
Bei einem Fehler auf dem PacNet-Bus werden die Ausgänge zurückgesetzt. |
H / 1 |
BOOL |
Bei einem Fehler auf dem PacNet-Bus bleiben die Zustände der Ausgänge erhalten. |
Busklemme BT-4/ENC1
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
L / 0 |
BOOL |
Bei einem Fehler auf dem PacNet-Bus wird der Inkrementalgeberausgang abgeschaltet (hochohmig) |
H / 1 |
BOOL |
Bei einem Fehler auf dem PacNet-Bus bleibt der Inkrementalgeberausgang mit dem aktuellen Wert aktiv. |
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.