|
Typ |
AD |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C, Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, DIO8 Modul Lexium LXM62 Power Supply, Sercos Drive, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, SinCos-Encoder-Eingang, Inkremental-Encoder-Eingang, Encoder-Netzwerk (Synchronisation Master, Sync. Modul- und Synchronisation Slave), PacNet, Busklemme BT-4/DIO1, BT-4/DIO1 TP und BT-4/ENC1, C2C Master, C2C Slave, C2C Dateneingang, C2C Datenausgang, C2C Encoder-Eingang, C2C Encoder-Eingang, Logic Motion Controller-Gerät |
|
Rückverfolgbar |
Nein |
Der Diagnosetext enthält die sprachspezifische Klartextfehlermeldung mit Objekttyp und Objektname. Die Sprache wird über den Parameter Language vorgewählt.
Tritt eine Diagnosemeldung mit einer höheren Diagnoseklasse auf, so wird diese vom Parameter ausgewiesen. Nach einer Bestätigung der Diagnosemeldung (Online > Diagnosemeldung der Steuerung zurücksetzen oder FC_DiagQuit()) wird der Parameter aktualisiert.