SignalQuality

 

SignalQuality

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Beschreibt die Signalqualität der analogen Sinus- und Cosinus-Spur des Gebers. Über den Parameter SignalQuality sind Phasenlage und Form der Spursignale dargestellt.

Die Sinus- und Cosinus-Signale müssen der folgenden Formel entsprechen:

Sinussignal2 + Cosinussignal2 = 1 (100 %)

Der Parameter SignalQuality stellt diese Formel normalisiert auf 100 % dar.

Mit dem Parameter SignalQualityLimit wird der Schwellwert für das Auslösen der Diagnose­meldung 8601 "Master Encoder Signal außerhalb Bereich" festgelegt.