Beschleunigung

 

Acceleration

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Virt. Master-Encoder

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Vorgabe der Beschleunigung des virtuellen Leitgebers in Einheiten/s2.

Die Definition einer Einheit wird mit Hilfe des Parameters FeedConstant durchgeführt.