oDoppelklicken Sie auf das Objekt Geräte-Adressierung in der Geräte-Ansicht, um den Editor zu öffnen.
oKlicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt direkt unter dem Sercos III Objekt in der Geräte-Ansicht und wählen Sie Geräte-Adressierung aus dem Kontextmenü aus.
Logic Builder, Editor für die Geräte-Adressierung
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
Geräte der SPS-Konfiguration |
Die linke Hälfte des Editors zeigt die Achsen und Netzgeräte der Steuerungskonfiguration im im Logic Builder-Projekt an. |
Identifikationsmodus |
Über den Identifikationsmodus wird festgelegt, welches Kriterium für das automatische Zuweisen eines Sercos-Geräts zu einem Objekt in der Steuerungskonfiguration verwendet werden soll. HINWEIS: Wenn Sie einen Wert in dieser Spalte ändern, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten, werden alle Werte in dieser Spalte auf diesen Wert gesetzt. |
Betriebsart |
Über die Betriebsart wird festgelegt, wie das Gerät verwendet werden soll. HINWEIS: Wenn Sie einen Wert in dieser Spalte ändern, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten, werden alle Werte in dieser Spalte auf diesen Wert gesetzt. |
Schaltfläche [Sercos-Scan starten] |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche zum Starten der Suchen nach realen, physischen Achsen und Netzwerkgeräten, die mit dem Sercos-Bus verbunden sind. |
Gescannte Geräte |
Nach Durchführen eines Scans werden im rechten Teil des Editorfensters die realen, physischen Achsen und Netzwerkgeräte angezeigt, die mit dem Sercos-Bus verbunden sind. Die Spaltenüberschrift zeigt die Anzahl der gescannten und der automatisch zugeordneten Geräte an. Alle automatisch zugeordneten Geräte werden durch eine Farbe ungleich Weiß dargestellt. Sie können die automatische Zuordnung nachträglich manuell über eine Auswahlliste in der äußersten, rechten Spalte verändert. |
<--- |
Klicken Sie zum Übernehmen dieser Werte des Sercos-Geräts auf diese Schaltfläche. |
Werte der zugeordneten Achsen übernehmen |
Wenn Sie alle Achsen und Spannungsversorgungen zugewiesen haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Gerätedaten der gescannten Sercos-Geräte in den zugewiesenen Objekten der Steuerungskonfiguration anzuwenden. |
<Anzahl> neue(s) <Gerät(e)> [Hinzufügen] |
Mit dieser Schaltfläche fügen Sie der Steuerungskonfiguration eine bestimmte Anzahl neuer Geräte hinzu. |
HINWEIS: Die Funktionen des Editors Geräte-Adressierung stehen Ihnen nur im Offline-Modus zur Verfügung.