Aktivieren

 

Enable

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Virt. Master-Encoder

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Aktiviert den Geber.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus/0

BOOL

Der Geber wird nicht vom Echtzeitprozess verarbeitet.

Die Geschwindigkeit des Gebers wird auf 0 gesetzt.

Ein/1

BOOL

Der Geber wird vom Echtzeitprozess verarbeitet.