ErrorDeceleration

 

ErrorDeceleration

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Inkremental-Encoder-Eingang

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Eingang)

C2C Encoder-Eingang

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

In folgenden Fällen wird an gekoppelten Maschinen ein Synchronisationsfehler erkannt:

o8601 "Master Encoder Signal außerhalb Bereich" (SinCos)

o8782 "Master Encoder Signal außerhalb Bereich"(Inkremental-Encoder-Eingang)

o8522 C2C Geberfehler erkannt (C2C Encoder-Eingang)

Über den Parameter ErrorDeceleration kann das System nun über eine definierte Geschwin­digkeitsverzögerung stillgesetzt werden. Bei Erkennen eines Spurfehlers wird die Geschwindigkeit mit der definierten Verzögerung auf "0" gesetzt.

Wenn 0 in ErrorDeceleration eingegeben wird, dann legt das System keine Geschwindig­keitsverzögerung an.

Verhalten des Gebers bei ErrorDeceleration = 0 und wenn ein Spurfehler erkannt wurde:

oSinCos Gebereingang (physikalischer Leitgeber): Die Geschwindigkeit bleibt konstant.

oInkrementalgebereingang: Die Geschwindigkeit folgt immer den empfangenen Inkrementalge­bersignalen. Bei einer Unterbrechung der Verbindung zum Encoder sinkt die Geschwindigkeit auf 0.

oSynchronisation Geberausgang (Gebernetzwerk): Die letzte bekannte Geschwindigkeit wird beibehalten.

oC2C Gebereingang: Die letzte bekannte Geschwindigkeit wird beibehalten.