EncoderGearIn

 

EncoderGearIn

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Maschinen-Encoder-Eingang

Tracebar

Ja

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG DES MOTORS: UNGÜLTIGE PARAMETRIERUNG ODER FALSCH BERECHNETE MOTORKOMMUTIERUNG

oVerwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie über Personal mit entsprechend technischer Qualifikation und angemessener Schulung verfügen, das mit den potenziellen Folgen der Verwendung vertraut ist.

oBei der Inbetriebnahme dürfen sich keine Personen im Betriebsbereich aufhalten.

oStellen Sie sicher, dass die Parameter EncoderGearIn und EncoderGearOut der mechanischen Übertragung zwischen Motor und Geber entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Funktionsbeschreibung

Die Parameter EncoderGearIn / EncoderGearOut beschreiben einen Getriebefaktor zwischen Maschinengeber und Last. Dieser Getriebefaktor kann unterschiedlich sein zum Getriebefaktor zwischen Motor und Last (Parameter GearIn / GearOut).

Der Parameter EncoderGearIn verweist auf die Anzahl der Zähne („teeth“) auf Lastseite.

G-SE-0061862.1.gif

 

 

HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.