|
Typ |
ES |
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Lexium LXM62 Drive |
|
Gerätevarianten, die den Parameter unterstützen |
Standard Plus, Advanced Plus, Anwendung definiert |
|
Tracebar |
Ja |
Mit diesem Parameter wird der Modus für die Drehmomentbegrenzung auf der Lastseite festgelegt.
|
Wert |
Bedeutung |
|---|---|
|
Keine zusätzliche Begrenzung/0 |
Die Drehmomentbegrenzung ist deaktiviert. Die Einstellungen für die Parameter AccelerationTorqueLimit, DecelerationTorqueLimit und TorqueLimitationFilter werden nicht berücksichtigt. |
|
Beschleunigungsabhängige Drehmomentbegrenzung/1 |
Der Motorstrom wird auf die von der aktuellen Beschleunigung/Verzögerung abhängigen, festgelegten Drehmomentbegrenzung beschränkt, um am Getriebeausgang ein anpassbares maximales Absolutlevel des Drehmoments zu erreichen. Die Drehmomentbegrenzungen bei Beschleunigung und Verzögerung können individuell über die Parameter AccelerationTorqueLimit und DecelerationTorqueLimit konfiguriert werden. Wenn ein Grenzwert auf 0 gesetzt wird, wird die entsprechende Drehmomentbegrenzung deaktiviert. |
|
Mechanischer Overloadschutz/2 |
Solange das Drehmoment unter dem Schwellenwert liegt, ist am Getriebeausgang das volle Drehmoment verfügbar. Bei Überschreitung der festgelegten Grenzwerte (aufgrund einer Überlast) wird die Drehmomentübertragung unterbrochen, der Motor drehmomentfrei geschaltet und die Diagnosemeldung 8191 Mechanischer Overloadschutz ausgelöst. Über den Parameter TorqueLimitationFilter kann ein Filter aktiviert werden, um das erkannte Drehmoment ruckarmer zu gestalten und dadurch die Empfindlichkeit festzulegen. Solange das ruckarme Signal einen Grenzwert nicht überschreitet, ist das volle Drehmoment verfügbar. Wenn das ruckarme Signal den Grenzwert erreicht, wird der Overloadschutz aktiviert (Drehmomentübertragung wird unterbrochen und Motor drehmomentfrei geschaltet). Die Drehmomentbegrenzungen für Beschleunigung und Verzögerung werden über die Parameter AccelerationTorqueLimit und DecelerationTorqueLimit festgelegt. |
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Je nach Umfang der auf dem Parameterkanal übertragenen Daten kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden.