Typ |
ES |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive |
Gerätevarianten, die den Parameter unterstützen |
Advanced Plus, Anwendung definiert |
Tracebar |
Ja |
Mit diesem Parameter wird die Betriebsart des Inkrementalgeberausgangs festgelegt. Der Motorgeber oder der Maschinengeber des Antriebs wird für den Geberausgang gespiegelt.
Wert |
Bedeutung |
---|---|
Deaktiviert/0 |
Es wird kein Geberausgangssignal generiert. |
Aktiviert für Motorgeber/1 |
Das Geberausgangssignal basiert auf dem Motorgebereingangssignal (Motorgeber auf Geberausgang gespiegelt).++ |
Aktiviert für Maschinengeber/2 |
Das Geberausgangssignal basiert auf dem Maschinengebereingangssignal (Maschinengeber auf Geberausgang gespiegelt). |
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Je nach Umfang der auf dem Parameterkanal übertragenen Daten kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden.