Visualisierungselement 'Combobox Array'
Kennzeichen: Allgemeine Steuerelemente
Das Element zeigt Werte eines Arrays als Auswahlliste an. Wenn der Visualisierungsbenutzer auf einen Eintrag klickt, wird der Arrayindex des Eintrags in eine Integer-Variable geschrieben.
Elementname |
Optional Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden. Beispiel: Liste_Produktnummer |
Elementtyp |
Combobox Array |
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
X |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Y |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Breite |
Angabe in Pixel Beispiel: 150 |
Höhe |
Angabe in Pixel Beispiel: 30 |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Siehe auch
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
X |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
Y |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Variable |
Speichert zur Laufzeit den Arrayindex des Listeneintrags, auf den der Benutzer klickt
|
Datenarray |
Wird als Combobox visualisiert. Jede Arraykomponente wird zu einem Combobox-Eintrag.
|
Siehe auch
Das Element Combobox Array visualisiert eine Array- oder Strukturvariable in Tabellenansicht. Der Index von Arrayelementen oder von Komponenten einer Struktur wird in einer Spalte oder einer Zeile angezeigt. Zweidimensionale Arrays oder Arrays einer Struktur werden in mehreren Spalten angezeigt. Sie legen die visualisierte Variable in der Eigenschaft Datenarray fest. Wenn Sie dort eine Variable zugewiesen haben, können Sie die Darstellung der Tabellenspalten, in der die jeweiligen Arrayelemente dargestellt werden, festlegen. Sie können jede Spalte, die einem Index [<n>] zugeordnet ist, individuell konfigurieren.
Spalten
|
Aufgrund der Struktur der Variablen, die unter Datenarray definiert ist, ermittelt CODESYS die Anzahl der Spalten und beschreibt sie über den Index <n>. Beispiel: StringTabelle : ARRAY [0..2, 0..4] OF STRING := ['BMW','Audi','Mercedes','VW','Fiat', \\ '150','150','150','150','100','blau','grau','silber','blau','rot'];: es werden drei Spalten gebildet [0], [1] und [2]. |
Max. Arrayindex |
Optional. Variable (ganzzahliger Datentyp) oder Wert. Legt fest, bis zu welchem Arrayindex die Daten angezeigt werden. |
Zeilenhöhe |
Höhe der Zeilen in Pixel. |
Anzahl sichtbarer Zeilen |
Optional. Ist das Array größer als die Anzahl der sichtbaren Zeilen, so wird ein Scrollbalken eingeblendet |
Größe des Scrollbalkens |
Breite des vertikalen Scrollbalkens in Pixel. |
Elementeigenschaft 'Spalten: Spalte [<n>]'
Breite |
Spaltenbreite in Pixel |
Bildspalte |
|
Bildkonfiguration |
|
Füllmodus |
|
Transparenz |
|
Transparenzfarbe |
Wenn die Eigenschaft Transparenz aktiviert ist, wird die hier angegebene Farbe nicht dargestellt. Pixel mit dieser Farbe sind dann durchsichtig. |
Textausrichtung in Spalte |
|
Tooltip |
Zeichenfolge (ohne Hochkommas), die zur Laufzeit als Tooltip des Elements ausgegeben wird Beispiel: Products of customer A Tipp: Der Text wird automatisch in die Textliste GlobalTextList übernommen und kann dort lokalisiert werden. |
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Texteigenschaften.
Verwenden von |
|
Benutzerdefinierte Texteigenschaften Voraussetzung: Sie haben die Texteigenschaft Benutzerdefinierte Einstellung definiert. |
|
Schriftart |
Beispiel: Standard
|
Farbe Schriftart |
Beispiel: Schwarz
|
Transparenz |
Ganze Zahl (Wertebereich von 255 bis 0). Sie bestimmt die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe. 255: Die Farbe ist deckend. 0: Die Farbe ist voll transparent. Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparenzwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
Bewegung |
||
X |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_X. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
Y |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_Y. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel PLC_PRG.iAngle1.
Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
|
Innere Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: PLC_PRG.iAngle2. Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.
Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
|
Info
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Info
Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
Unsichtbarkeit |
Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um. TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar. |
Eingaben deaktivieren |
Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um. TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt. |
Info
Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerungen systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.
Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.
Animationsdauer |
Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt Beispiel: 500 |
In den Vordergrund bringen |
Eigenschaftenwert (BOOL) TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt. FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde. |
Siehe auch