Visualisierungselement 'Tabelle'
Kennzeichen: Allgemeine Steuerelemente
Das Element visualisiert Daten, die als Array darstellbar sind, in einer Tabelle. Als Datentyp der visualisierenden Variable kommt daher ein ein- oder maximal zweidimensionales Array, ein Array von einem Array, ein Array von Strukturen oder auch ein Array von einem Funktionsbaustein in Frage.
Elementname |
Beispiel: Data set component 1 Optional Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden. |
Elementtyp |
Tabelle |
Datenarray |
Array, dessen Daten als Tabelle visualisiert werden Variable (ARRAY), dessen Datentyp die Anzahl der Spalten und Zeilen der Tabelle bestimmt Arraytypen
Beispiel: PLC_PRG.aiTable Deklaration: aiTable : ARRAY[0..3, 0..4] OF INT := [4(1, 2, 3, 4, 5)]; Tipp: Wenn sich die Deklaration des Arrays geändert hat, kann die Tabelle durch Setzen des Cursors in das Datenarray-Wertefeld und Drücken der Eingabe aktualisiert werden. |
Max. Array-Index |
Obere Indexgrenze für die angezeigte Tabelle. Begrenzt die Anzahl der angezeigten Reihen. Der Index beginnt bei 0.
|
Siehe auch
Das Tabellenelement stellt die Werte einer Variable in Tabellenansicht dar. Der Index von Arrayelementen oder von Komponenten einer Struktur wird in einer Spalte oder einer Zeile angezeigt. Zweidimensionale Arrays oder Arrays einer Struktur werden in mehreren Spalten angezeigt. Die visualisierte Variable wird in der Eigenschaft Datenarray festgelegt. Wenn dort eine Variable zugewiesen ist, kann die Darstellung der Tabellenspalten, in denen die jeweiligen Arrayelemente dargestellt werden, festgelegt werden. Für jede Spalte, die einem Index [<n>] zugeordnet ist, ist eine individuelle Konfiguration möglich.
Zeilenkopf anzeigen |
|
Spaltenkopf anzeigen |
|
Zeilenhöhe |
Höhe der Zeilen in Pixel. |
Breite Zeilenkopf |
Breite der Zeilenbeschriftung. |
Größe des Scrollbars |
Größe des Scrollbalkens in Pixel. |
Elementeigenschaft 'Spalten: Spalte [<n>]'
Spaltenüberschrift |
Standardmäßig wird der Name des Arrays/der Struktur mit dem zur Spalte gehörenden Index/Strukturkomponente als Überschrift genommen. Die Spaltenbeschriftung kann hier geändert werden, indem ein neuer Titel eingetragen wird. |
Breite |
Spaltenbreite in Pixel |
Bildspalte |
|
Bildkonfiguration |
|
Füllmodus |
|
Transparenz |
|
Transparenzfarbe |
Diese Farbe wird transparent dargestellt. Voraussetzung: Die Eigenschaft Transparenz ist aktiviert ist. |
Textausrichtung der Überschrift |
Ausrichtung des Spaltenkopfs:
|
Vorlage verwenden |
|
Textausrichtung der Überschrift aus der Vorlage |
Voraussetzung: Die Eigenschaft Vorlage verwenden ist aktiviert.
|
Vorlage |
Voraussetzung: Die Eigenschaft Vorlage verwenden ist aktiviert. Unter Vorlage werden die Eigenschaften aller Elemente, die der Spalte zugewiesen wurden, aufgelistet. Sie können dort, wie in unter "Rechteck, abgerundetes Rechteck und Ellipse" beschrieben, editiert werden. |
Siehe auch
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
X |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Y |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: 10 |
Breite |
Angabe in Pixel Beispiel: 150 |
Höhe |
Angabe in Pixel Beispiel: 30 |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Siehe auch
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
X |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
Y |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Info
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Texteigenschaften.
Horizontale Ausrichtung |
Horizontale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements. |
Vertikale Ausrichtung |
Vertikale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements. |
Schriftart |
Beispiel: Standard
|
Farbe Schriftart |
Beispiel: Schwarz
|
Transparenz |
Ganze Zahl (Wertebereich von 255 bis 0). Sie bestimmt die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe. 255: Die Farbe ist deckend. 0: Die Farbe ist voll transparent. Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparenzwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. |
Elementeigenschaft 'Dynamische Texte'
Dynamische Texte sind variabel indizierte Texte einer Textliste. Zur Laufzeit wird der Text ausgegeben, der aktuell in der Variablen indiziert ist.
Textliste |
Variable (String) oder Name der Textliste als fester String in einfachen Anführungszeichen. Beispiel: 'Errorlist'
|
Textindex |
Textlisten-ID. Sie verweist auf den gewünschten Ausgabetext.
|
Tooltipindex |
Textlisten-ID. Sie verweist auf den gewünschten Ausgabetext.
|
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Schriftartvariablen'
Die Variablen ermöglichen, die Darstellung der Texte dynamisch zu steuern.
Schriftname |
Variable (STRING). Enthält die Schriftart des Textes. Beispiel: PLC_PRG.stFontVar := 'Arial'; Die Auswahl an Schriftarten entspricht der im Standarddialog Schriftart. |
Größe |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Enthält den Schriftgrad in Pixel. Beispiel: PLC_PRG.iFontHeight := 16; Die Auswahl an Schriftgraden entspricht der im Standarddialog Schriftart. |
Flags |
Variable (DWORD). Enthält die Flags für die Schriftartdarstellung. Flags:
Hinweis: Sie können die Schriftartdarstellungen kombinieren, indem Sie die Codierung der Flags addieren. Zum Beispiel ein fetter und unterstrichener Text: PLC_PRG.dwFontType := 6; |
Zeichensatz |
Variable (DWORD). Enthält eine Zeichensatznummer für die Schriftart. Die Auswahl an Zeichensatznummern entspricht der Einstellung Skript des Standarddialogs Schriftart. |
Farbe |
Variable (DWORD). Enthält die Farbe des Texts. Beispiel: PLC_PRG.dwColorFont:= 16#FF000000; |
Flags für Textausrichtung |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält die Codierung zur Textausrichtung. Beispiel: PLC_PRG.dwTextAlignment. Codierung:
Hinweis: Sie können die Textausrichtungen kombinieren, indem Sie die Codierung der Flags addieren. Zum Beispiel ein vertikal und horizontal zentrierter Tex: PLC_PRG.dwFontType := 5; |
Info
Feste Werte für die Darstellung der Texte sind in Texteigenschaften gesetzt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
Bewegung |
||
X |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_X. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
Y |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel PLC_PRG.iPos_Y. Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel PLC_PRG.iAngle1.
Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
|
Innere Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: PLC_PRG.iAngle2. Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.
Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
|
Info
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Info
Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
Unsichtbarkeit |
Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um. TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar. |
Eingaben deaktivieren |
Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um. TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt. |
Info
Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Selektion'
Selektionsfarbe |
Füllfarbe der selektierten Zeile. |
Selektionsschriftfarbe |
Schriftfarbe der selektierten Zeile. |
Auswahlart |
Auswahl beim Klick auf die Tabellenzelle
|
Rahmen um selektierte Zellen |
|
Variable für Spaltenauswahl |
Variable (INT). Enthält den Arrayindex der Spalte der selektierten Zelle. Im Fall, dass das Daten-Array auf eine Struktur zeigt, werden die Strukturkomponenten beginnend mit 0 indiziert. Achtung: Dieser Index repräsentiert nur dann die korrekte Position im Array, wenn keine Spalten von der Anzeige in der Tabelle ausgenommen wurden. |
Variable für Zeilenauswahl |
Variable (INT). Enthält den Arrayindex der Zeile der selektierten Zelle. |
Variable für Gültigkeit der Spaltenauswahl |
Variable (BOOL). TRUE: Die Variable in Variable für Spaltenauswahl enthält einen gültigen Wert. |
Variable für Gültigkeit der Zeilenauswahl |
Variable (BOOL). TRUE: Die Variable in Variable für Zeilenauswahl enthält einen gültigen Wert. |
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerungen systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.
Sie können eine Bewegung, eine Drehung und die Sichtbarkeit eines Visualisierungselements animieren.
Animationsdauer |
Zeit in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt Beispiel: 500 |
In den Vordergrund bringen |
Eigenschaftenwert (BOOL) TRUE: Das Element wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt. FALSE: Das Element wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde. |
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
Zugriffsrechte |
Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch