Datenverlauf mit Trace darstellen
Das Element ermöglicht Ihnen einen Tracegraphen, der permanent Variablenwerte monitort und anzeigt, in die Visualisierung zu integrieren. Sie konfigurieren den angezeigten Tracegraph in den Elementeigenschaften. Zusätzlich können Sie Steuerelemente, die die Tracefunktionalität steuern, von Hand oder mit Hilfe des Befehls Elemente für Tracesteuerung einfügen hinzufügen.
Info
Konfigurationen für das Visualisierungselement 'Trace' können von einem Objekt 'Trace' übernommen werden.
Siehe auch