Ansicht 'Werkzeuge'

 

Symbol: _visu_icon_automatically_defined_tag.png

Funktion: Die Ansicht bietet die im Editor verwendbaren Elemente an. Die einzelnen Elemente sind mit bestimmten Kennzeichen versehen, um sie damit gruppieren zu können. Für jedes Kennzeichen gibt es eine Schaltfläche. Die Elemente selektierter Kennzeichen werden mit Vorschaubildern dargestellt und können in den Editor gezogen werden. Neben den Standardkennzeichen können Sie auch eigene definieren. Die Größe der Vorschaubilder können Sie mit dem Schiebebalken verändern und eine Volltextsuche nach Elementnamen ist möglich.

Aufruf: Menü Ansicht ‣ Werkzeuge

Voraussetzung: Eine Visualisierung ist aktiv.

_visu_img_toolbox.png

Siehe auch

Symbolleiste mit Befehlen

Symbol _visu_icon_tag_selection_type_single.png

Nur eine Schaltfläche kann selektiert werden.

Symbol _visu_icon_tag_selection_type_multiple.png

Mehrere Schaltflächen können selektiert werden.

Symbol _visu_icon_manage_tags.png

Dialog Kennzeichen und Einträge verwalten öffnet sich.

Siehe auch

Schaltflächen zur Auswahl von Elementkategorien (Kennzeichen)

Für jede definierte Elementkategorie wird eine mit dem zugehörigen Kennzeichen beschriftete Schaltfläche angezeigt. Eine selektierte Schaltfläche erscheint grün.

Umschatt + Klick auf eine Schaltfläche

Die Selektion des Kennzeichens und der Selektionstyp (Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl möglich) wechseln.

Klick auf eine Schaltfläche mit rechter Maustaste

Kontextmenü erscheint.

Kontextmenü einer Schaltfläche

Kennzeichen verbergen

Entfernt die Schaltfläche. Das Kennzeichen ist dann nicht sichtbar.

Kennzeichen aktivieren

Schaltfläche wird grün und das Kennzeichen ist unabhängig vom Selektionstyp aktiviert.

Kennzeichen deaktivieren

Schaltfläche wird grün und das Kennzeichen ist unabhängig vom Selektionstyp deaktiviert.

Siehe auch

Auswahl von Visualisierungselementen

Die Visualisierungselemente werden als Vorschaubild und mit Namen beschriftet angeboten. Die Auswahl hängt ab von der Suchanfrage in _visu_icon_searching.png oder aber von der Selektion der Schaltflächen.

Schiebebalken

_visu_icon_scrollbar.png 

Zum Ändern der Größe der Vorschaubilder.

_visu_icon_searching.png mit Eingabefeld

Für eine Volltextsuche nach Elementnamen unter allen verfügbaren Elementen

<Anzahl> Einträge

Anzahl der Einträge von Visualisierungselementen, die gerade durch Selektieren von Schaltflächen oder aufgrund der Suchanfrage in _visu_icon_searching.png angeboten werden.