Vorgehensweise zur Änderung der IP-Adresse der Steuerung
changeIPAddress: Ändern der IP-Adresse der Steuerung
Beschreibung des Funktionsbausteins
Der Funktionsbaustein changeIPAddress bietet die Möglichkeit, die IP-Adresse einer Steuerung, die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse dynamisch zu ändern. Er kann darüber hinaus die IP-Adresse speichern, damit diese auch bei nachfolgenden Neustarts der Steuerung verwendet wird.
HINWEIS: Das Ändern der IP-Adresse ist nur möglich, wenn als IP-Modus Feste IP-Adresse festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der IP-Adresse.
HINWEIS: Weitere Informationen zum Funktionsbaustein finden Sie auf der Registerkarte Dokumentation des Editors des EcoStruxure Machine Expert-Bibliotheksverwalters. Informationen zur Verwendung dieses Editors finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.
|
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
|---|---|---|
|
xExecute |
BOOL |
oSteigende Flanke: Die Aktion startet. oFallende Flanke: Die Ausgänge werden zurückgesetzt. Wenn eine fallende Flanke eintritt, bevor der Funktionsbaustein seine Aktion abgeschlossen hat, funktionieren die Ausgänge auf normale Weise und werden nur zurückgesetzt, wenn die Aktion abgeschlossen ist oder ein Fehler auftritt. In diesem Fall sind die entsprechenden Ausgangswerte (xDone, xError, iError) an den Ausgängen für genau einen Zyklus vorhanden. |
|
xSave |
BOOL |
TRUE: Die Konfiguration wird für nachfolgende Neustarts der Steuerung gespeichert. |
|
eChannel |
changeIPAddress_Channel |
Der Eingang eChannel ist der zu konfigurierende Ethernet-Port. Je nach Anzahl der auf der Steuerung verfügbaren Ports ist dies einer der 5 Werte in changeIPAddress_Channel (0 oder 1). |
|
i_abyIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Die neue IP-Adresse, die konfiguriert werden soll. Format: 0.0.0.0. HINWEIS: Wenn dieser Eingang auf 0.0.0.0 gesetzt wird, wird die Standard-IP-Adresse der Steuerung konfiguriert. |
|
i_abyIPMask |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Die neue Subnetzmaske. Format: 0.0.0.0 |
|
i_abyIPGateway |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Die neue Gateway-IP-Adresse. Format: 0.0.0.0 |
|
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
|---|---|---|
|
xDone |
BOOL |
TRUE: Wenn IP-Adressen oder wenn Standard-IP-Adressen erfolgreich konfiguriert wurden, weil der Eingang i_abyIPAddress auf 0.0.0.0 gesetzt ist. |
|
xBusy |
BOOL |
Funktionsbaustein aktiv. |
|
xError |
BOOL |
oTRUE: Fehler erkannt, der Funktionsbaustein bricht die Aktion ab. oFALSE: Es wurde kein Fehler festgestellt. |
|
eError |
changeIPAddress_Error |
|
|
xSaved |
BOOL |
Die Konfiguration wird für die nachfolgenden Neustarts der Steuerung gespeichert. |
|
q_abyIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Aktuelle IP-Adresse der Steuerung. Format: 0.0.0.0. |
|
q_abyIPMask |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Aktuelle Subnetzmaske. Format: 0.0.0.0. |
|
q_abyIPGateway |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Aktuelle Gateway-IP-Adresse. Format: 0.0.0.0. |
changeIPAddress_Channel: Zu konfigurierender Ethernet-Port.
Der Enumerationsdatentyp changeIPAddress_Channel enthält die folgenden Werte:
|
Enumerator |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
CHANNEL_ETHERNET_NETWORK |
0 |
M241, M251MESC, M258, LMC058, LMC078: Ethernet-Port M251MESE: Ethernet_2-Port |
|
CHANNEL_DEVICE_NETWORK |
1 |
M241: TM4ES4-Ethernet-Port M251MESE: Ethernet_1-Port |
|
CHANNEL_M262_ETH1 |
2 |
Ethernet_1-Port |
|
CHANNEL_M262_ETH2 |
3 |
Ethernet_2-Port |
|
CHANNEL_M262_TMS1 |
4 |
1. TMS-Modul |
changeIPAddress_Error: Fehlercodes
Der Aufzählungsdatentyp changeIPAddress_Error enthält die folgenden Werte:
|
Enumerator |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ERR_NO_ERROR |
00 hex. |
Kein Fehler erkannt. |
|
ERR_UNKNOWN |
01 hex. |
Interner Fehler erkannt |
|
ERR_INVALID_MODE |
02 hex. |
Die IP-Adresse ist nicht als feste IP-Adresse konfiguriert. |
|
ERR_INVALID_IP |
03 hex. |
Ungültige IP-Adresse. |
|
ERR_DUPLICATE_IP |
04 hex. |
Die neue IP-Adresse wird bereits im Netzwerk verwendet. |
|
ERR_WRONG_CHANNEL |
05 hex. |
Ungültiger Ethernet-Kommunikationsport. |
|
ERR_IP_BEING_SET |
06 hex. |
IP-Adresse wird bereits geändert. |
|
ERR_SAVING |
07 hex. |
IP-Adressen wurden aufgrund eines Fehlers nicht gespeichert oder weil kein nicht flüchtiger Speicher vorhanden. |
|
ERR_DHCP_SERVER |
08 hex. |
Für diesem Ethernet-Kommunikationsport wird ein DHCP-Server konfiguriert. |