USB-Konfiguration

 

USB-Konfiguration

Einführung

Um per USB auf den Webserver zuzugreifen, können Sie die SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskoppler­verbindung herunterladen oder eine Ethernet-Schnittstelle des USB-RNDIS-Ports konfigurieren.

Verwenden der SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskopplerverbindung

Sie können die SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskopplerverbindung herunterladen, wodurch automatisch eine RNDIS-Verbindung eingerichtet wird.

Konfigurieren der virtuellen Ethernet-Verbindung

Gehen Sie vor wie folgt, um die Ethernet-Schnittstelle des USB-RNDIS-Ports zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und an den Buskoppler.

2

Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter auf Ihrem PC.

3

Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern > NDIS-kompatibles Remotegerät > Eigenschaften.

4

Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4).

5

Klicken Sie auf Eigenschaften.

6

Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden aus:

oIP-Adresse: 90.0.0.2

oSubnetzmaske: 255.0.0.0

7

Klicken Sie auf OK.

8

Schließen Sie die Eigenschaften.

9

Geben Sie im Webbrowser die IP-Adresse 90.0.0.1 ein.

Ergebnis: Der Webserver wird angezeigt.