La opción Modificar software instalado permite adaptar componentes individuales del software instalado.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Una vez iniciado el instalador, se mostrará el cuadro de diálogo Seleccione una tarea. |
2 |
Seleccione la opción Modificar software instalado. |
3 |
En la sección Seleccionar producto, seleccione las opciones siguientes: oProducto: Seleccione el producto instalado. oVersión: Seleccione la versión del producto instalado. |
4 |
Seleccione Personalizar la versión. |
5 |
Seleccione Origen: Online y haga clic en Siguiente. NOTA: También puede utilizar una de las dos opciones restantes; sin embargo, si hay disponible una conexión a Internet, la opción preferida de Origen será Online para descargar e instalar el software directamente del servidor de Schneider Electric. |
6 |
Proceda del modo descrito en Instalar nuevo software (online). |