Enumeraciones

 

ET_MeasurandTypes

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Predeterminado:

E_NotClassified

Descripción

La enumeración incluye los tipos de mensurandos.

Elementos de la enumeración

Nombre

Valor

Descripción

E_NotClassified

0

El tipo de valor medido no está definido. Puede usar la entrada i_sName del método AddMeasurand para proporcionar información sobre el valor medido.

E_ExecutionTime

1

El valor medido es el tiempo de ejecución del módulo en nanosegundos. Puede utilizar la entrada i_sName del método AddMeasurand para proporcionar más información sobre la hora que se ha medido.

E_SizeOf

2

El valor medido es el tamaño del módulo en bytes.

Utilizado por

FB_MeasurandList