Ejemplos

 

Ejemplos

Indicaciones generales

Los ejemplos muestran algunas opciones de aplicación características del producto. La finalidad de esos ejemplos es proporcionar una visión de conjunto, pero no son esquemas de cableado completos.

Los ejemplos que se describen aquí solo tienen fines didácticos. En general, están pensados para ayudarlo a comprender la manera de desarrollar, probar, poner en funcionamiento e integrar la lógica de la aplicación o el cableado del dispositivo del equipo asociado a su propio diseño en sus sistemas de control. Los ejemplos no están pensados para usarse directamente en productos que forman parte de una máquina o un proceso.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No incluya ninguna información de cableado, programación o lógica de configuración, ni tampoco valores de parametrización de los ejemplos en su máquina o proceso sin probar a fondo toda la aplicación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

El uso de la función de seguridad STO incluida en este producto exige una planificación meticulosa. Encontrará más información en el capítulo Función de seguridad STO ("Safe Torque Off").

Ejemplo del funcionamiento en el bus de campo

La activación se efectúa vía SERCOS 3.

Ejemplo de cableado

G-SE-0057006.1.gif-high.gif

 

1   PARADA DE EMERGENCIA

2   Accesorio para la puesta en marcha