Comandos del menú Ventana

 

Comandos del menú Ventana

Descripción general

oAcoplar

oFlotante

oOcultar

oSiguiente editor

oEditor anterior

oPanel siguiente

oPanel anterior

oConmutar primera vista parcial / Conmutar segunda vista parcial

oCerrar editor

oCerrar todos los editores

oCerrar todos los editores, excepto este

oCerrar todos los editores de aplicaciones inactivas

oSeleccionar el objeto en el navegador

oSelección del objeto padre en el navegador

oNuevo grupo horizontal de fichas

oNuevo grupo vertical de fichas

oRestablecer diseño de ventanas

oVentana <n>

oVentanas...

Acoplar

Puede utilizar el comando Ventana > Acoplar para acoplar una ventana que previamente se ha desacoplado por un comando Flotante y, por lo tanto, en la actualidad se sitúa como una ventana flotante en la pantalla.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Flotante

Puede utilizar el comando Ventana > Flotante para desacoplar una ventana que está acoplada actualmente (parte fija del cuadro de interfaz de usuario). La ventana se convertirá en flotante y se podrá colocar en cualquier lugar de la pantalla. Para acoplar una ventana flotante, utilice el comando Acoplar.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Ocultar

Puede utilizar el comando Ventana > Ocultar para ocultar una ventana. La ventana estará representada por una ficha en el borde de la interfaz de usuario. Sólo será visible si hace clic en esta ficha.

El comando corresponde a la utilización del botón de acoplamiento en la esquina superior derecha de una ventana.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Siguiente editor

Método abreviado predeterminado: CTRL + F6

Si hay varias ventanas del editor abiertas, puede utilizar el comando Ventana > Editor siguiente para cambiar el enfoque de la ventana actual a la siguiente. Esta es la ventana representada con la ficha a la derecha de la ventana activa.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Editor anterior

Método abreviado predeterminado: MAYÚS + CTRL + F6

Si hay varias ventanas del editor abiertas, puede utilizar el comando Ventana > Editor anterior para cambiar el enfoque de la ventana actual a la anterior. Esta es la ventana representada con la ficha a la izquierda de la ventana activa.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Panel siguiente

Método abreviado predeterminado: F6

Puede utilizar el comando Ventana > Panel siguiente en una ventana con 2 o varios paneles para llegar al siguiente panel.

Ejemplo: Si hay un objeto abierto en una vista del editor ST y el cursor está situado en la parte de la declaración, con el comando Panel siguiente el enfoque cambia a la parte de la implementación.

Compárelo con el comando Panel anterior.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Panel anterior

Método abreviado predeterminado: CTRL + F6

Puede utilizar el comando Ventana > Panel anterior en una ventana con 2 o varios paneles para llegar al siguiente panel.

Ejemplo: Si hay un objeto abierto en una vista del editor ST y el cursor se sitúa en la parte de la implementación, con el comando Panel anterior el enfoque cambia a la parte de la declaración.

Compárelo con el comando Panel siguiente.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Conmutar primera vista parcial / Conmutar segunda vista parcial

Método abreviado predeterminado: ALT + F6

Los comandos Ventana > Conmutar primera vista parcial / Conmutar segunda vista parcial muestran y ocultan la vista de declaración. Están disponibles si el cursor se encuentra en el editor de uno de estos objetos:

oPOU

oTransición

oMétodo

oMétodo de acceso Get de una propiedad

oMétodo de acceso Set de una propiedad

oVisualización

Para que una vista oculta sea visible, vuelva a ejecutar el comando, haga clic en el botón de alternar o arrastre la línea separadora.

Botón

Descripción

G-SE-0056572.1.gif-high.gif

 

 

Haga clic en estos botones en la línea separadora como alternativa a los comandos para alternar las vistas.

Cerrar editor

Método abreviado predeterminado: CTRL + F4

El comando Ventana > Cerrar editor estará disponible en el menú contextual cuando coloque el puntero en el título de la ficha de una ventana del editor. El comando cerrará esta ventana.

Cerrar todos los editores

El comando Ventana > Cerrar todos los editores cierra las ventanas de editores abiertas.

Cerrar todos los editores, excepto este

El comando Ventana > Cerrar todos los editores, excepto este estará disponible en el menú contextual cuando coloque el puntero en el título de la ficha de una ventana del editor. Cierra todas las vistas de editor excepto la actual.

Cerrar todos los editores de aplicaciones inactivas

El comando Ventana > Cerrar todos los editores de aplicaciones inactivas cierra todas las vistas de edición que muestren un objeto directamente asignado a una aplicación no activa. Las vistas del editor de los objetos de grupo permanecerán abiertas.

Seleccionar el objeto en el navegador

El comando Ventana > Seleccionar el objeto en el navegador está disponible si al menos 1 vista del editor está abierta. También está disponible en el menú contextual de la ficha del editor.

De forma predeterminada, la selección de la navegación se adapta automáticamente al editor activo. Al ejecutar este comando, el cursor se activa en el objeto del navegador según el editor activo.

Selección del objeto padre en el navegador

El comando Ventana > Selección del objeto padre en el navegador está disponible si al menos 1 vista del editor está abierta. También está disponible en el menú contextual de la ficha del editor.

De forma predeterminada, la selección de la navegación se adapta automáticamente al editor activo. Al ejecutar este comando, el cursor se activa en el objeto padre del navegador según el editor activo.

Nuevo grupo horizontal de fichas

El comando Ventana > Nuevo grupo horizontal de fichas está disponible si varias vistas del editor están organizadas en fichas.

Colocará la ventana de la ficha activa en un grupo de fichas nuevo independiente debajo del existente. (La ventana activa es aquella en que se ha colocado el cursor por última vez).

Si abre otro objeto (es decir, una vista adicional del editor), este se añadirá al grupo de fichas que contenga la ventana activa.

Compárelo con el comando Nuevo grupo vertical de fichas.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Nuevo grupo vertical de fichas

El comando Ventana > Nuevo grupo vertical de fichas está disponible si varias vistas del editor están organizadas en fichas.

Colocará la ventana de la ficha activa en un grupo de fichas nuevo independiente a la derecha del existente. (La ventana activa es aquella en que se ha colocado el cursor por última vez).

Si abre otro objeto (es decir, una vista adicional del editor), este se añadirá al grupo de fichas que contenga la ventana activa.

Compárelo con el comando Nuevo grupo horizontal de fichas.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Restablecer diseño de ventanas

El comando Ventana > Restablecer diseño de ventanas sirve para restablecer las vistas abiertas a sus posiciones de acoplamiento predeterminadas. Se muestra un mensaje de confirmación antes de que se ejecute el restablecimiento.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Ventana <n>

En todas las vistas abiertas del editor, el menú Ventana contiene un comando denominado <objectname>, con el cual puede activarse la ventana. Detrás del nombre de objeto se añadirá (Offline) en las vistas offline, y en caso de vistas de bloques de funciones se añadirá (Impl) o <instance path>.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.

Ventanas...

El comando Ventana > Ventanas... abre el cuadro de diálogo Ventanas, que muestra las vistas de editor definidas que se utilizan para la edición de los objetos.

Para activar una ventana en la que se va a establecer el enfoque, seleccione la entrada correspon­diente y haga clic en el botón Activar.

Para cerrar una o varias ventanas, seleccione las entradas y haga clic en el botón Cerrar ventana. Se puede realizar una selección múltiple.

Cerrar cierra el cuadro de diálogo.

Consulte la descripción sobre cómo personalizar la interfaz de usuario para obtener información general sobre la organización de ventanas y vistas.