Instalación de dispositivos

 

Integración de dispositivos Sercos de otros fabricantes

Introducción

El cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos permite integrar dispositivos Sercos con perfiles de E/S genéricos en el sistema de programación.

Para instalar este dispositivo Sercos necesitará el archivo SDDML (Sercos Device Description Markup Language) (archivo de descripción de dispositivos Sercos) proporcionado por el fabricante del dispositivo. El archivo SDDML es un archivo de descripción de dispositivos Sercos.

Existen dos tipos de dispositivos Sercos con perfiles de E/S genéricos:

oDispositivos de E/S de bloque

Un dispositivo de E/S de bloque es un bloque preinstalado formado por una interfaz de bus y un módulo de E/S.

oDispositivos de E/S modulares

Los dispositivos de E/S modulares son módulos de E/S que pueden conectarse a una interfaz de bus.

Integración en EcoStruxure Machine Expert

Para integrar dispositivos Sercos de otros fabricantes en el sistema de programación, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

Seleccione Herramientas > Repositorio de dispositivos... en la barra de menús.

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos.

2

Haga clic en el botón Instalar... del cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos.

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Instalar descripción de dispositivo.

3

Seleccione el tipo de archivo Descripciones de dispositivos de E/S SERCOS III (*.xml) y desplácese por el sistema de archivos hasta abrir el archivo SDDML.

4

Seleccione el archivo SDDML y haga clic en Abrir.

Resultado: El archivo SDDML se convierte e importa en un formato de archivo compatible con EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Si el archivo SDDML seleccionado no es compatible o si el dispositivo Sercos de otro fabricante no utiliza un tipo FSP (Function Specific Profile, perfil específico de función) compatible, se mostrará el mensaje de diagnóstico correspondiente en la vista Mensajes.

Comprobación de la integración

Para comprobar si un dispositivo Sercos con perfil de E/S genérico se ha integrado en el sistema de programación, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

Seleccione Herramientas > Repositorio de dispositivos... en la barra de menús.

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos.

2

En la estructura de árbol Descripciones de dispositivos instaladas, expanda el nodo Buses de campo > Sercos.

3

Expanda el subnodo Esclavo para comprobar que las interfaces de bus Sercos integradas aparecen en la lista.

4

Expanda el subnodo Módulo para comprobar que los módulos de E/S Sercos integrados aparecen en la lista.

Para obtener más información, consulte la descripción del cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos.