Check_Divisor: Comprobación de la condición de división por cero
Bloque de funciones Check_Divisor
En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función Check_Divisor:
El bloque de funciones Check_Divisor comprueba la condición de división por cero.
Si el divisor i_rDvsr es cero, la salida de q_rChkDiv es 1; si el divisor no es igual a 0, la salida es igual al divisor.
Descripción de pines de entrada
En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Check_Divisor:
|
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
i_rDvsr |
REAL |
Salida del divisor Rango: ±3,4e+38 |
Descripción de pines de salida
En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones Check_Divisor:
|
salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
q_rChkDiv |
REAL |
Comprueba la salida de la división Rango: ±3,4e+38 NOTA: Esta salida no es válida con el valor 0. |