Check_Divisor: Comprobación de la condición de división por cero

 

Bloque de funciones Check_Divisor

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función Check_Divisor:

G-SG-0030328.1.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

El bloque de funciones Check_Divisor comprueba la condición de división por cero.

Si el divisor i_rDvsr es cero, la salida de q_rChkDiv es 1; si el divisor no es igual a 0, la salida es igual al divisor.

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada del bloque de funciones Check_Divisor:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_rDvsr

REAL

Salida del divisor

Rango: ±3,4e+38

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida del bloque de funciones Check_Divisor:

salida

Tipo de datos

Descripción

q_rChkDiv

REAL

Comprueba la salida de la división

Rango: ±3,4e+38

NOTA: Esta salida no es válida con el valor 0.