Lista de parámetros globales

 

Lista de parámetros global (GPL)

Descripción general

Tipo:

Parámetros globales

Disponible desde:

3.0.1.0

Descripción

La lista de parámetros globales (GPL) contiene constantes globales que utilizan los bloques de funciones de filtrado de esta biblioteca. Los parámetros se pueden editar individualmente para cada aplicación en la que se utiliza la biblioteca. La modificación se debe realizar dentro del Administrador de bibliotecas del proyecto en el que se hace referencia a la biblioteca.

Parámetros globales

Variable

Tipo de datos

Valor predeterminado

Rango

Descripción

Gc_uiMaxAvgeSmpl

UINT

100

100... 1000

Número máximo de muestras contadas por la entrada i_uiSmplCnt.