Para acceder al servidor web a través de USB, descargue la conexión del acoplador de bus TM3 SE RNDIS PSX o configure una interfaz Ethernet de USB-RNDIS.
Utilización de la conexión del acoplador de bus TM3 SE RNDIS PSX
Descargue la conexión del acoplador de bus TM3 SE RNDIS PSX, con la que se crea automáticamente una conexión RNDIS.
Configuración del enlace Ethernet virtual
Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la interfaz Ethernet del puerto USB-RNDIS:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el cable USB al PC y después al acoplador del bus. |
2 |
Abra Centro de redes y recursos compartidos en su PC. |
3 |
Haga clic en Cambiar configuración del adaptador > Dispositivo compatible con NDIS remoto > Propiedades. |
4 |
Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). |
5 |
Haga clic en Propiedades. |
6 |
Seleccione Utilice las direcciones IP siguientes: oDirección IP: 90.0.0.2 oMáscara de subred: 255.0.0.0 |
7 |
Haga clic en Aceptar. |
8 |
Cierre Propiedades. |
9 |
En el navegador web, introduzca la dirección IP 90.0.0.1. Resultado: Aparece el servidor web. |