Sistema TM5Descripción general de PCI
Los módulos electrónicos de comunicación se han diseñado para conectarse a los rangos Modicon M258 Logic Controller y Modicon LMC058 Motion Controller.
Características de los módulos electrónicos de comunicación
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de comunicación:
Referencia |
Descripción |
---|---|
Módulo electrónico de interfaz de TM5, 1 RS232, aislado eléctricamente |
|
Módulo electrónico de interfaz de TM5, 1 RS485, aislado eléctricamente |
|
Módulo electrónico de la interfaz TM5, esclavo de Profibus DP |
NOTA:
Para obtener información sobre las reglas de compatibilidad entre los módulos electrónicos de comunicación PCI y los controladores, consulte:
oModicon M258 Logic Controller - Guía de hardware
oModicon LMC058 Motion Controller - Guía de hardware
En la siguiente ilustración se muestra un controlador con slots PCI:
NOTA: Para obtener más información acerca de la compatibilidad de los módulos electrónicos PCI con las referencias de controlador específicas y otras consideraciones, consulte la Guía de hardware específica de su controlador.
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oVerifique que las ranuras PCI vacías tienen las cubiertas en su sitio antes de aplicar electricidad al controlador. oNo toque los conectores PCI expuestos. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para obtener información detallada sobre la adición de un módulo más, consulte Inserción de módulos electrónicos.