Type : |
ALIAS (DUT) |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
Hérite de : |
– |
Un alias est un type de données complexe, qui est utilisé dans cette bibliothèque.
Nom |
Type de données |
Description |
---|---|---|
TlsSettings |
TcpUdp.ST_TlsSettingsClient |
Spécifie les paramètres TLS (Transport Layer Security) de la connexion sécurisée à établir. |
Nom |
Type de données |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
BOOL |
FALSE |
Configurez cet élément sur TRUE si un certificat client est nécessaire. |
|
STRING(255) |
- |
Définit le fichier du certificat client. Si la valeur est une chaîne Null, le certificat par défaut du contrôleur est utilisé. Le nom correspond à la valeur “Issued for” du certificat du contrôleur. Le nom peut être obtenu du certificat en utilisant l'écran Security dans Logic Builder. |
|
TLSv12 |
Protocole utilisé pour la connexion sécurisée. |
||
TrustedOnly |
Mode pour la vérification du certificat. |